Sistemas e software DeltaV para a indústria química
Sistemas de controle de processo e soluções de software que aprimoram as operações e a flexibilidade da produção na indústria química.
Conforme aumenta a concorrência no setor químico, metodologias de desenvolvimento e tecnologias de produção econômicas são necessárias para garantir o sucesso. Não importa quais são as necessidades de seu projeto, a Emerson tem a tecnologia e o conhecimento certos para ajudá-lo a resolver seus maiores desafios de produção e manter a liderança no mercado.
Usando os sistemas de controle distribuído (DCS) DeltaV™ e outras soluções da Emerson, os fabricantes de produtos químicos terão produtos de maior qualidade, ajustes mais eficientes, controle mais refinado e melhor visibilidade do processo, colocando as pessoas certas no lugar certo com as informações certas.
Com mais de 6.000 transições para as soluções DeltaV de todos os tipos de sistemas obsoletos, a Emerson tem a experiência para conduzir sua empresa na transição para um sistema de controle moderno. Temos processos e pessoas para avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais e justificar, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5.000 recursos de projetos em todo o mundo, seu projeto pode ser executado sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.
Adapte-se facilmente para acompanhar as mudanças nas demandas do mercado mesmo com orçamentos apertados. Com os sistemas DeltaV, os usuários podem se preparar para implementar alterações e atualizações de alta qualidade. Por exemplo, o controlador PK DeltaV pode ser escalonado de sistemas pequenos a grandes, com capacidade tão flexível de processamento de E/S que o sistema muda de acordo com as necessidades. Ele também pode ser integrado a sistemas DeltaV já instalados para reduzir o custo, minimizar a colocação em funcionamento de novas bateladas e facilitar trocas de produção.
A integração fácil entre os sistemas DeltaV e os dados significa que os sistemas operam com o conjunto de dados atual. Com a tecnologia DeltaV, você aproveita os blocos básicos da automação em todas as etapas para facilitar a transferência de tecnologia, bem como a integração e a gestão de informações. As informações estão disponíveis para as pessoas certas, no momento certo, nos lugares certos e no formato certo, para que as pessoas possam trabalhar juntas com uma mesma fonte confiável.
Muitos aspectos do sistema DeltaV simplificam a conformidade com normas industriais sem alterações no sistema, para que você não precise investir mais em ferramentas ou gastar mais tempo para alcançar a conformidade. Com a tecnologia DeltaV, é mais rápido e fácil introduzir um novo processo. Ela permite um maior gerenciamento de patches para manter seus relatórios atualizados e com o devido suporte. Além disso, a tecnologia DeltaV otimiza a combinação da rastreabilidade de auditoria com os relatórios gerais de batelada.
O DeltaV versão 14 (v14) oferece um novo nível de confiança e proteção contra ameaças à segurança cibernética, tornando-se um dos únicos sistemas com certificação de segurança cibernética total. O DeltaV v14 tem a certificação ISASecure SSA Nível 1 e está em conformidade com a IEC 62443, demonstrando a comprovação por uma entidade independente de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente a ameaças cibernéticas emergentes.
Conectividade remota e segura permite que líderes acessem informações sobre processos e sistemas, e monitorem o funcionamento de processos em praticamente qualquer lugar. Usando tecnologias remotas para monitorar dados do processo com o DeltaV Mobile ou gerenciando a condição dos ativos com o Plantweb™ Optics, você pode visualizar toda a operação com segurança.
Os especialistas da Emerson colaboram com OEMs, EPCs e usuários finais para fornecer soluções padronizadas de DeltaV e minimizar o impacto dos custos de desenvolvimento extras. Com tecnologias líderes do setor, como o comissionamento inteligente, CHARMs e o controlador PK, você pode facilmente acomodar ajustes tardios que atendam aos requisitos exclusivos do usuário final, tornando as mudanças do projeto mais fáceis e rápidas. Mais informações sobre a abordagem Project Certainty.
Reduza os riscos dos projetos com gestão de alarmes incorporada e aplicações de análise prontas para o uso.
Suporte modular e dimensionável para instalações de vários produtos com receitas de fluxos de dados múltiplos, que se estendem por diversos controladores.
Proporciona E/S sob demanda, o que permite adicionar E/S em qualquer lugar da planta, quando e onde você precisar.
Simplifique os projetos, permitindo que fabricantes desenvolvam e produzam skids sem os riscos de integrar outro controlador no sistema.
Visualize dados do processo em tempo real, analise tendências históricas e receba notificações de alarme em seu dispositivo móvel, praticamente em qualquer lugar.
A IHM para DeltaV mais avançada já desenvolvida que traz produtividade e simplifica a configuração gráfica e a mobilidade.
O DeltaV SIS integrado ajuda a proteger ativos com confiabilidade e a melhorar a disponibilidade do processo.
O Plantweb Optics Analytics combina dados de várias aplicações em informações centradas em ativos para entregar alertas baseados em pessoas e KPIs.
Aumente a disponibilidade com uma janela para as condições operativas de dispositivos de campo inteligentes.
Um fabricante europeu de produtos químicos vinha operando com um sistema de controle legado que não atendia mais às necessidades da empresa.
A Mahou-San Miguel precisava modernizar o sistema de controle que usava para operações confiáveis de sua maior fábrica para enfrentar os desafios da Indústria 4.0.
Uma empresa química europeia sabia que seu sistema de controle ficaria obsoleto.
Para entregar os fertilizantes agrícolas sazonais de que seus clientes precisavam, uma fabricante química nos Estados Unidos precisava estar pronta para a temporada de cultivo.