O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e monitoramento de ativos de campo

Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless, mostrado aberto

Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless da Emerson, mostrado com o módulo de alimentação opcional Emerson SmartPower™ instalado, fornece oito canais de E/S configuráveis discretos. Imagem em alta resolução



Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless, mostrado fechado

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless é apto para áreas classificadas e protegido contra o meio-ambiente. Imagem em alta resolução




Elimine a necessidade de fiação, bandejas de conduíte e caixas de junção usando o Rosemount™ 802, a principal escolha para aplicações de E/S discretas de alta densidade.

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a segurança e aumentar a produtividade

SHAKOPEE, MN.
(20 de agosto de 2024) — Hoje a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless, que tem oito canais discretos de entrada/saída (E/S), cada um configurável como uma entrada ou uma saída. O recurso WirelessHART® permite que o transmissor se conecte a um gateway wireless, que pode, por sua vez, ligar-se a um host, como um sistema de controle ou sistema de gestão de ativos, por meio de uma conexão com fio. Isso permite que o host monitore e controle os ativos remotamente em uma rede WirelessHART. 

O novo transmissor Rosemount 802 e seu predecessor, o Rosemount 702 Transmissor discreto de entrada ou saída dupla wireless, são os únicos transmissores de E/S remotos habilitados por WirelessHART disponíveis hoje em dia, suportando a visão da Emerson de um campo inteligente Boundless Automation™ com configuração flexível e facilidade de implantação por meio de conectividade wireless.

Os recursos wireless do novo Rosemount 802 reduzem drasticamente os custos associados ao monitoramento e controle de ativos instalados em campo, como motores, válvulas e bombas, que tradicionalmente exigem visitas de campo demorados de técnicos ou uma conexão cabeada. O novo Rosemount 802 minimiza esses custos e melhora a segurança, removendo o técnico de campo de áreas classificadas, mantendo os níveis discretos de controle de entrada e saída ativados pelo sistema host.  

O novo Rosemount 802 funciona de maneira semelhante aos transmissores Rosemount 702, mas com oito canais de E/S em vez de dois, cada um configurável como uma entrada ou saída discreta. Para instalações onde vários ativos estão localizados em uma área e cada um deve ser monitorado e/ou controlado, o transmissor 802 é uma solução mais econômica do que o Rosemount 702.

As opções de alimentação incluem alimentação de linha externa de corrente direta de 10 a 30 volts ou um módulo Emerson SmartPower™. Esta última opção não requer fiação, fornece até oito anos de operação sem manutenção e pode ser substituída rápida e facilmente no campo. 

O transmissor Rosemount 802 é certificado de acordo com as seguintes normas de segurança: ATEX Zona 2 intrinsecamente seguro, EUA Divisão 2 não inflamável e Zona 2 intrinsecamente seguro, Canadá Divisão 2 não inflamável e Zona 2 intrinsecamente seguro e IECEx Zona 2 intrinsecamente seguro. O invólucro do dispositivo é classificado de acordo com NEMA® 4X e IP66.

Clique aqui para obter mais informações: Emerson.com/Rosemount802.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.