Resumo da notícia: Novo controlador de nível de líquido da Emerson oferece uma solução superior para separadores de óleo e gás

Controlador de nível de líquido FIELDVUE L2t da Fisher

O controlador de nível FIELDVUE L2t da Fisher™ faz parte da resistente série L2 de controladores de nível de líquido. Ele usa um sensor do tipo deslocador que detecta o nível do líquido ou a interface de dois líquidos de gravidades diferentes específicas. Imagem em alta resolução

O controlador de nível de líquido FIELDVUE L2t da Fisher se combina com uma válvula de controle acionada eletricamente para manter de forma confiável os níveis ideais de separação

MARSHALLTOWN, Iowa
(6 de dezembro de 2023) - A Emerson anunciou o lançamento do seu da Fisher™, projetado principalmente para uso nos separadores encontrados na maioria dos locais de poços de óleo e gás. Comparado às alternativas que utilizam válvulas elétricas on/off, o novo controlador Fisher possibilita economia significativa de energia e custos de manutenção, minimizando o movimento da válvula e simplificando os processos de medição e controle de nível.

O controle de nível é crucial para alcançar o melhor desempenho em separadores, que removem gás e água das entradas de óleo cru. Soluções tradicionais geralmente utilizam um medidor de nível e válvula de controle em um circuito de controle, com um instrumento de nível de interface óleo/água e válvula de controle em um segundo circuito, sendo cada circuito executado por um controlador separado. Essa complexa combinação de múltiplos instrumentos e válvulas é tipicamente alimentada pela pressão do gás natural, frequentemente resultando em emissões contínuas da válvula.

O controlador de nível de líquido L2t aborda essas e outras questões ao utilizar um deslocador para medir o nível e a interface de nível, enquanto executa um único algoritmo de controle de circuito para acionar uma válvula de controle acionada eletricamente. A solução é simples e de baixo custo para instalação, e não há emissões, uma vez que a válvula é acionada por eletricidade em vez de pressão de gás natural. Pode ser especificado para novos separadores, ou pode ser adaptado a unidades existentes instalando-o na mesma abertura normalmente usada com soluções tradicionais de controlador de nível.

Para mais informações, acesse .

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.