In breve: Il nuovo Movicon.NExT™ 4.1.333 è ora disponibile con i driver per SIMOTION per il controllo dei movimenti complessi

Movicon - PACSystems - PLC - PAC - Edge - SCADA - IIoT - Software industriale - Produzione - Trasformazione digitale

Nuovo driver SIMOTION disponibile con la nuova versione di Movicon.NExT. Immagine ad alta risoluzione

Il nuovo Movicon.NExT™ 4.1.333 è ora disponibile con un nuovo driver per il controllo dei movimenti di Siemens SIMOTION

Charlottesville, VA (24 febbraio 2022) - Il nuovo Movicon.NExT™ 4.1.333 è ora disponibile con il nuovo driver per il controllo dei movimenti per Siemens SIMOTION, che consente agli utenti di utilizzare al meglio la flessibilità, la scalabilità, la sicurezza e la facilità d'uso della piattaforma di automazione avanzata Movicon.NExT. Il nuovo driver di Movicon.NExT per SIMOTION è estremamente facile da usare, flessibile ed efficiente nelle comunicazioni e consente agli utenti di Siemens SIMOTION di diventare rapidamente operativi con Movicon.NExT, con un'integrazione minima.

Una volta configurati i parametri del dispositivo con cui comunicare nell'interfaccia utente del conducente, l'unico requisito è l'utilizzo di un file ".sti", che viene facilmente prodotto con il programma Siemens SIMOTION SCOUT. Il file definisce le variabili di progetto nel software SCADA Emerson che corrispondono alle variabili del dispositivo da cui leggere e/o su cui scrivere. Una volta importate le variabili, non è necessaria alcuna altra configurazione per leggere/scrivere i dati sul dispositivo. A ulteriore semplificazione, le variabili del dispositivo vengono indicate nel driver con i loro nomi e non con indirizzi criptici. Il driver può essere inoltre configurato per comunicare con più dispositivi, rendendo il processo di totale integrazione rapido e semplice.

Dopo l'avvio del progetto, il driver richiede al dispositivo gli indirizzi delle variabili per ridurre al minimo la lunghezza dei messaggi di richiesta inviati al dispositivo.

Il nuovo driver di Movicon.NExT è già stato testato con un dispositivo SIMOTION D455-2 DP / PN, un'unità di controllo "Drive-based" per applicazioni multiasse.

Gli utenti che desiderano utilizzare il nuovo driver possono scaricare Movicon.NExT 4.1.333 qui.

Per i clienti di tutto il mondo, la nuova versione della piattaforma di automazione avanzata Movicon.NExT 4.1.333 è ora disponibile in cinese, oltre all'inglese, all'italiano e al tedesco.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.