Emerson aiuta ad accelerare la produzione di idrogeno verde

Il software e i sistemi Emerson migliorano sicurezza ed efficienza operativa degli impianti di produzione di idrogeno offshore

Piattaforma Q13a-A gestita da Neptune Energy nel Mare del Nord olandese. Immagine ad alta risoluzione

Tecnologie di automazione integrate nel primo processo di produzione di idrogeno verde offshore al mondo

RIJSWIJK, Paesi Bassi (11 gennaio 2022) - Emerson (NYSE: EMR) sta contribuendo ad accelerare lo sviluppo tecnologico necessario per la produzione di idrogeno verde offshore su larga scala. L'azienda sta sviluppando software e sistemi per consentire un funzionamento sicuro ed efficiente del primo processo di produzione di idrogeno verde offshore del mondo su una piattaforma di gas operativa.

Il progetto PosHYdon è un progetto pilota che mira a verificare la possibilità di integrazione dell'energia eolica offshore e della produzione offshore di gas naturale e idrogeno in mare, per la generazione di combustibili rinnovabili mediante lo sfruttamento di una fonte di energia verde. La piattaforma Q13a-A gestita da Neptune Energy nel Mare del Nord olandese ospiterà il progetto, che fornirà informazioni sull'efficienza dell'elettrolizzatore con un'alimentazione variabile e sui costi di installazione e manutenzione di un impianto di produzione di idrogeno verde su una piattaforma offshore.

L'elettricità verde sarà usata per simulare la fornitura di energia fluttuante dalle turbine eoliche e alimentare il processo di produzione, che convertirà l'acqua di mare in acqua demineralizzata e poi produrrà in modo sicuro l'idrogeno tramite elettrolisi. L'idrogeno viene quindi miscelato con il gas naturale e trasportato sulla costa, attraverso il gasdotto esistente, e immesso nella rete nazionale del gas. L'elettrolizzatore da 1 MW dovrebbe produrre fino a tre tonnellate di idrogeno a settimana.

"L'idrogeno è considerato il "carburante del futuro", ma con gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e di emissioni net zero, è essenziale espandere la capacità di produzione e accelerare la transizione verso l'idrogeno prodotto utilizzando energia sostenibile", ha affermato Mark Bulanda, presidente esecutivo di Emerson Automation Solutions. "Con il progetto PosHYdon, noi, insieme ai partner del consorzio, speriamo di aprire un percorso per la produzione offshore di idrogeno verde su larga scala e dare un contributo significativo al processo di transizione energetica".

Il sistema di controllo distribuito DeltaV™ di Emerson, il sistema di sicurezza strumentato DeltaV e il software di interfaccia operatore DeltaV Live gestiranno le unità di desalinizzazione ed elettrolizzazione, la miscelazione dei gas e il bilanciamento delle apparecchiature dell'impianto. Rispondendo alle sfide senza precedenti dell'applicazione, tra cui l'alimentazione di acqua desalinizzata ed elettrica variabile, il software e i sistemi DeltaV offriranno livelli di sicurezza, tempo di disponibilità del processo ed efficienza operativa migliori. La soluzione garantirà che le operazioni su gas naturale esistenti non subiscano alcun impatto e che il gas miscelato soddisfi le specifiche richieste. L'integrazione con i sistemi offshore esistenti e la comunicazione con le operazioni onshore massimizzeranno la visibilità del processo e preverranno problemi imprevisti.

"Il progetto PosHYdon crea un'opportunità unica per sviluppare tutte le operazioni necessarie per garantire una produzione di idrogeno verde sicura e su larga scala in mare", ha affermato Bulanda. "L'esperienza di Emerson sull'intera catena di valore di idrogeno, energia eolica ed energia offshore aiuterà a rendere l'esecuzione del progetto un successo, mentre le nostre tecnologie comprovate garantiranno sicurezza ed efficienza delle operazioni in un'applicazione unica nel suo genere".

Il progetto PosHYdon è sviluppato dai partner del consorzio Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy ed Emerson. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di € 3,6 milioni da The Netherlands Enterprise Agency (RVO) in base al programma Demonstration Energy and Climate Innovation dell'agenzia, che investe nello sviluppo delle energie rinnovabili, compreso l'idrogeno.

Video di animazione con sottotitoli in inglese: https://vimeo.com/367724580

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.