Read more

La suite software di esplorazione e produzione Emerson promuove il successo dei clienti grazie all'automazione accelerata e il cloud hosting

​Suite software per l'esplorazione e la produzione Oil & Gas integrata Paradigm 19

I flussi di lavoro Emerson per interpreti in Paradigm 19 riducono al minimo i tempi necessari per apprendere nuove applicazioni e consentono di eliminare i problemi associati allo spostamento dei dati tra le varie piattaforme.Immagine ad alta risoluzione

Le innovazioni di Paradigm 19 in tutti i domini del software E&P rendono più efficienti i flussi di lavoro, riducono il margine di incertezza e riducono i costi

HOUSTON (20 gennaio 2019) -- Emerson ha annunciato oggi il rilascio di Paradigm™19, la suite software per l'esplorazione e la produzione di oil & gas integrata caratterizzata da flussi di lavoro automatizzati che migliorano la produttività riducendo al contempo il lavoro dell'utilizzatore. Basato sui principi scientifici comprovati che offrono il massimo di informazioni sul sottosuolo, Paradigm 19 ottimizza la precisione del modello, riduce l'incertezza dei risultati e consente di risparmiare sui costi di tutta l'organizzazione del cliente.

Questa versione espande la soluzione software cloud-hosted Paradigm, in modo da includere l'intero portafoglio di esplorazione e produzione di Emerson. Disponibile anche come soluzione locale, Paradigm 19 continua a offrire applicazioni software avanzate, garantendo le massime scalabilità e prestazioni a tutti i livelli di utilizzo.

Tra le principali caratteristiche di Paradigm 19 sono da ricordare i nuovi flussi di lavoro per interpreti, che offrono l'ampia gamma di tecnologie disponibili nella stessa piattaforma integrata in cui si esegue quotidianamente l'interpretazione. In tal modo si eliminano i problemi associati allo spostamento di dati tra le piattaforme e si riduce al minimo la necessità di apprendere l'uso di nuove applicazioni, con un conseguente miglioramento della produttività e una più rapida adozione del prodotto.

La nuova versione include altri sistemi di automazione in grado di aiutare i clienti a migliorare le prestazioni in tutto il processo di E&P, incluso l'utilizzo del machine learning per un'interpretazione accelerata e la caratterizzazione del giacimento. Le nuove funzionalità garantiscono fino al 20% di aumento della produttività degli utenti per i progetti di imaging e interpretazione multi-sondaggio e su larga scala, ulteriore automazione del processo di aggiornamento del modello di velocità tomografica e un flusso di lavoro completamente automatico per l'incertezza di modellazione dei giacimenti.

Una nuova funzionalità che incorpora i dati degli affioramenti superficiali nel sistema di interpretazione multi-sondaggio Emerson è particolarmente utile per gli utenti che lavorano con dati sulla sismicità di scarsa qualità, in particolare nelle zone di montagna. Nuovi potenti strumenti del sistema di valutazione della formazione facilitano il lavoro con grandi database multi-pozzo e rendono più sicure le perforazioni.   

"Nel mercato odierno così volatile, il miglioramento dell'efficienza dei flussi di lavoro e della precisione delle operazioni di esplorazione può offrire alle aziende che operano nel campo Oil & Gas il vantaggio competitivo necessario per continuare a produrre profitti", ha affermato Somesh Singh, Chief Product Officer del software E&P per la divisione Automation Solutions di Emerson. "Le nuove funzionalità e l'automazione accelerata in Paradigm 19 contribuiranno a migliorare la produttività degli utenti, con migliori risultati ottenuti entro time frame ottimali".

Per maggiori informazioni, visitare www.Emerson.com/EPSoftware

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.