Il nuovo controllore per valvole digitale di Emerson è il primo a offrire l'Edge Computing integrato per semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare le prestazioni

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - Controllore digitale per valvole

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K è il controllore per valvole più performante e affidabile del settore e il primo a offrire prognostica integrata. Immagine ad alta risoluzione

Fisher FIELDVUE DVC7K offre la tecnologia "Advice at the Device", con analisi in tempo reale per la diagnostica dello stato delle valvole e le azioni correttive da intraprendere.

MARSHALLTOWN, Iowa (10 ottobre 2023) - Emerson ha annunciato il lancio del controllore per valvole digitale Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K, un nuovo dispositivo che si avvantaggia di 30 anni di innovazione comprovate sul campo. Il controllore DVC7K è dotato della tecnologia Advice at the Device™ con elaborazione e analisi integrate che convertono in locale i dati grezzi in informazioni di utilità pratica con funzionalità Bluetooth®, direttamente all'interno del dispositivo. Questo significa che il personale addetto alla manutenzione può ricevere i dati su telefono, tablet o computer in modalità wireless, senza essere necessariamente presente nella sala controllo dell'impianto. La nuova tecnologia dei controllori per valvole migliora le prestazioni, l'affidabilità e i tempi di attività delle valvole on-off e di controllo e, di conseguenza, di un intero impianto o struttura di produzione in un'ampia gamma di applicazioni industriali, fornendo le informazioni necessarie per creare processi di lavorazione più semplici. 

I controllori per valvole digitali sono disponibili come accessori per le valvole di controllo e on-off per offrire analisi in locale dei dati della valvola, comunicazioni digitali con i sistemi host e altre funzioni. Queste funzioni migliorano i tempi di funzionamento dell'impianto avvisando il personale in caso di problemi, riducono i costi di manutenzione fornendo tutte le informazioni necessarie per una manutenzione proattiva anziché reattiva e riducono i tempi di risoluzione dei problemi rilevati, consigliando le azioni correttive necessarie. Ad esempio, una valvola di controllo può reagire lentamente ai comandi di azionamento, comportamento che è spesso un segnale precoce di problemi imminenti. Il DVC7K rileva questo tipo di condizione, avvisa il personale e fornisce consigli per risolvere il problema.

Il DVC7K interpreta i dati e crea un piano d'azione ottimizzato, combinando tecnologia brevettata, algoritmi basati sull'esperienza e analisi costanti in tempo reale con una connettività flessibile e un'integrazione semplificata. Il controllore utilizza un edge computing potente, in tempo reale e integrato per analizzare i problemi e produrre informazioni di utilità pratica, garantendo una consapevolezza in tempo reale dello stato della valvola grazie all'analisi in locale dei dati mediante la diagnostica integrata. Se l'analisi rivela un problema, viene creato un avviso visualizzabile in locale o in remoto, con le informazioni necessarie per creare processi di lavoro semplificati che consentono di risparmiare tempo e denaro. Tutti gli avvisi comprendono le azioni consigliate per risolvere il problema, una caratteristica nuova per i controllori per valvole digitali e unica nel settore. 

In precedenza, i dati dei controllori per valvole digitali dovevano essere inviati a un sistema host per l'elaborazione e la preparazione per una corretta visualizzazione. Ora, grazie all'intelligenza di questo sistema, i dati sono accessibili senza la necessità di accedere al software host. Tutte le informazioni si possono visualizzare sull'interfaccia utente locale del DVC7K grazie alla tecnologia wireless Emerson Secure Bluetooth® oppure da remoto dopo la trasmissione su rete digitale cablata a un host, ad esempio un sistema di controllo distribuito o di gestione delle risorse. 

L'interfaccia utente locale fornisce indicazioni sullo stato della valvola utilizzando dei LED e gli utenti possono approfondire e ottenere ulteriori informazioni dalla schermata iniziale dell'interfaccia. Emerson Secure Bluetooth consente l'accesso a uno o più controllori per valvole digitali da una distanza massima di 9 metri e da qualsiasi dispositivo che supporti Bluetooth, come uno smartphone o un tablet. Che le informazioni vengano visualizzate in locale, nei pressi o in remoto, il personale dell'impianto può utilizzarle per acquisire consapevolezza dello stato delle valvole. 

Grazie alla maggiore connettività in remoto e alla diagnostica locale Advice at the Device, la flessibilità aumenta e vengono fornite tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni rapide e intervenire, risolvendo i problemi che si presentano. Il DVC7K può essere richiesto con tutti i nuovi acquisti di valvole e si può installare in un secondo momento sulla maggior parte delle valvole esistenti, in entrambi i casi con una messa in opera rapida e semplice tramite l'interfaccia utente locale. Con oltre tre milioni di unità FIELDVUE vendute e dieci miliardi di ore di funzionamento sul campo, l'affidabilità e le prestazioni a lungo termine sono comprovate dall'uso, un requisito fondamentale poiché le valvole Fisher e le altre valvole Emerson sono spesso utilizzate in applicazioni fondamentali dell'industria di processo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/FisherDVC7K.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.