lady patient kissing a child on the cheek

Una pillola facile da mandare giù: l'automazione sta trasformando l'industria farmaceutica








L'automazione incentiva l'innovazione

Questi nuovi approcci alla produzione, alimentati dall'automazione, permettono di creare le medicine necessarie in modo veloce, affidabile, sicuro ed economico, minimizzando allo stesso tempo gli investimenti di capitale in apparecchiature.












 

Ogni malattia è molto diversa dalle altre e i farmaci che le curano variano allo stesso modo. Basta sfogliare una rivista qualsiasi o guardare mezzora di un episodio in TV che meriti le pubblicità e li vedrete: farmaci dietro prescrizione di nuova generazione con nomi complicati ed incredibili testimonianze dei pazienti che stanno aiutando. Grazie all'innovazione, lo scenario dei farmaci sta cambiando rapidamente.

La tecnologia per l'automazione Emerson (lo stesso tipo di tecnologia che alimenta i processi produttivi nelle industrie) sta aiutando le aziende a portare sul mercato farmaci che possono cambiare delle vite, più velocemente ed in modo più sicuro che mai. Quando ci si ferma a pensare che più della metà dei cittadini americani prendono delle medicine giornalmente, la necessità di far arrivare più velocemente sul mercato certi farmaci diventa evidente.

Nuove medicine

I progressi nel campo della biologia hanno consentito l'introduzione di nuovi farmaci capaci di trattare un'ampia gamma di gravi malattie in modi inaspettati. Cancro, diabete, epatite, malattie autoimmuni come l'artrite ed altre gravi patologie: stanno tutte dando la precedenza alla "biofarmaceutica", una categoria relativamente nuova di immunoterapia per i pazienti. Queste nuove terapie stanno cambiando delle vite, fornendo sollievo ai pazienti in cerca di aiuto per delle patologie che hanno un impatto negativo sulla loro salute e qualità di vita.

L'impatto di questi farmaci è innegabile. Lo è allo stesso modo la complessità del processo produttivo richiesto per trasformarli in realtà. I nuovi farmaci biologici hanno dei requisiti diversi e più complessi rispetto a quelli tradizionali, il che significa che lo sviluppo del processo produttivo può diventare una sfida.

Cambiamo il processo

Emerson sta trasformando il processo di sviluppo produttivo, dal laboratorio di ricerca alla struttura per la produzione. Negli scorsi anni, i passi avanti erano realizzati dai ricercatori nel laboratorio, utilizzando le apparecchiature da laboratorio. Questi venivano poi interpretati, tradotti ed aumentati in scala per il reparto produzione. Questo processo multifase è lento ed inefficiente e rende difficile spostare i prodotti ad una produzione su larga scala.

Oggi, grazie alla produzione avanzata ed al nostro sistema scalabile DeltaV, i ricercatori stanno sviluppando i farmaci in laboratorio con le stesse apparecchiature e tecnologie per l'automazione che verranno poi utilizzate per produrli a livello commerciale, fornendo delle informazioni fondamentali su come realizzare farmaci in modo efficiente. Applicando la nostra tecnologia per l'automazione ed il controllo in laboratorio e nel reparto produzione, aiutiamo a consentire una capacità produttiva altamente precisa e flessibile ad un basso costo di capitali, che porta anche a presentazioni ed approvazioni più semplificate da parte delle agenzie di regolazione globali.

Il monouso, una recente tendenza nella produzione farmaceutica, permette alle aziende di scambiare la produzione da un farmaco all'altro in modo più efficiente, preparando una linea di produzione in poche ore, rispetto alla necessità di impiegare alcuni giorni per i metodi di produzione più tradizionali.

Mentre i benefici dell'efficienza non possono essere sopravvalutati, i processi di produzione farmaceutica trasformati stanno avendo un impatto ancora più grande a livello globale. L'automazione consente di realizzare serie di produzione flessibili: queste possono essere utilizzate per produrre piccole quantità di medicine utili ad affrontare una crisi localizzata (come ad esempio l'ebola od altre epidemie). Inoltre, questa tecnologia scalabile può affrontare il problema dei farmaci "orfani", un termine del settore che definisce le medicine che trattano un piccolo sottoinsieme di popolazione e che non sono convenienti da produrre su larga scala.

Questi nuovi approcci alla produzione, alimentati dall'automazione, permettono di creare le medicine necessarie in modo veloce, affidabile, sicuro ed economico, minimizzando allo stesso tempo gli investimenti di capitale in apparecchiature.

L'industria farmaceutica sta cambiando ed in Emerson stiamo consentendo questo cambiamento, un'innovazione salvavita alla volta.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.