L'ottimizzazione delle prestazioni dell'ispessitore è fondamentale per un'operazione mineraria, ma la stabilità del processo può essere difficile da mantenere a causa della gestione del flusso di liquidi con sospensioni solide. Una gestione del flusso di liquidi con sospensioni solide può essere limitata da una misurazione della portata irregolare, una sostituzione frequente di componenti del circuito, interruzioni dovute a guasti della valvola di controllo o della pompa ed una migliore pressione dell'acqua per pompare flussi ispessiti.
Le soluzioni di gestione dei liquidi con sospensioni solide di Emerson integrano flussometri, valvole ed attuatori avanzati per fornire misurazioni del flusso accurate e coerenti nonché una migliore capacità di isolare le valvole nelle applicazioni con composti spessi.
Valvole a saracinesca Clarkson
Soluzioni di valvole a separazione Stalwart per un migliore controllo della portata dei liquidi con sospensioni solide per applicazioni minerarie.
Soluzioni di misura della corrosione delle tubazioni liquidi con sospensioni solide
Identificare precocemente il deterioramento delle tubazioni e pianificare le azioni correttive.
Le dighe per scorie da applicazioni minerarie sono fondamentali per lo smaltimento efficace dei sottoprodotti del processo e fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente circostante. Purtroppo, possono fallire a causa di traboccamento o una progettazione e costruzione impropria e qui è dove un sistema di monitoraggio delle dighe per scorie è fondamentale per l'integrità della diga.
Le soluzioni wireless di monitoraggio delle dighe per scorie di Emerson consentono di avere visibilità su livelli di dighe ed elementi sottosuperficie. I nostri esperti di estrazione mineraria possono guidarvi nella scelta di soluzioni wireless per garantire una gestione sicura e conforme delle vostre dighe per scorie.
Soluzioni di misura di portata, livello e pressione wireless
Ottieni informazioni sull'integrità della tua diga con il sistema di monitoraggio wireless delle dighe per scorie.
Soluzioni per il monitoraggio della pompa wireless
Monitoraggio wireless delle condizioni delle pompe dighe per scorie.
An Australian coal mining company was looking to extend the life of its mine. The challenge was that the area where they wanted to expand mining operations was currently being used as a tailings storage facility (TSF).
ulteriori informazioniIn this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.
ulteriori informazioniWith Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
ulteriori informazioniDomande frequenti sulle scorie minerarie
Le scorie richiedono una gestione efficace solo per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa. Mentre è improbabile che il rischio di scorie influenzi l'effettivo sforzo di estrazione, un collasso della diga per scorie può distruggere il valore della miniera, così come la reputazione e la licenza di operare di un'azienda. Monitoraggio wireless delle dighe per scorie può aiutare a gestire i rischi e migliorare la sicurezza.
Le valvole svolgono un ruolo fondamentale nel trasporto e nell'erogazione delle scorie. Poiché le scorie sono molto abrasive e spesso corrosive, valvole per liquidi con sospensioni solide usate su linee di condizionamento devono essere in grado di resistere alla variazione del contenuto dei solidi nei liquidi con sospensioni solide e rimanere in funzione per lunghi periodi di tempo. Quando si aggiunge pressione, densità e velocità, il trasporto delle scorie diventa un ambiente difficile in cui può funzionare una valvola e la posizione remota di molti stagni di scorie significa che l'affidabilità e la bassa manutenzione sono estremamente critiche poiché l'accesso è scomodo.
I minatori possono trarre vantaggio dall'implementazione di soluzioni per il monitoraggio delle condizioni per le pompe di diga per scorie per migliorarne la disponibilità.