Applicazione dello stato dei macchinari al settore energetico

Monitoraggio delle condizioni per la produzione di energia

Integra le tecnologie di monitoraggio per ridurre fermi e perdite di potenza, migliorando la disponibilità e l'affidabilità dell'impianto.

Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione

Gli impianti di generazione di energia sono progettati per fornire profili di carico coerenti e gestire i picchi di domanda. Ma la crescente domanda di energie rinnovabili e la disponibilità di gas naturale a prezzi convenienti hanno forzato un cambiamento delle modalità operative.

Per garantire un'alimentazione costante della rete è necessario aumentare i cicli, con probabilità di riscaldamento delle unità maggiorni e arresti non pianificati. Le apparecchiature, i budget e il personale degli impianti sono sempre più sotto pressione per tenere fede agli impegni presi in termini di soddisfazione della domanda della rete. Il rilevamento dello sviluppo di guasti prima che le apparecchiature si fermino, consente di programmare le attività di manutenzione e di ottenere operazioni più affidabili, riducendo al minimo il rischio di eventi catastrofici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione
Rispettare gli impegni presi anche in un ambiente in continua evoluzione

Case Study del settore energetico

Monitoraggio delle vibrazioni wireless | Power Co.

"Ci sforziamo sempre di ridurre i tempi di inattività e di abbandonare le attività basate sul tempo per passare alla manutenzione basata sulle condizioni"

- Senior Manager, Monitoraggio e Diagnostica

Scopri perché un'azienda elettrica statunitense sta implementando una rete di circa 5.000 unità di Monitor delle vibrazioni wireless AMS di Emerson in tutti i suoi siti fossili entro la fine del 2022.


PeakVue wireless | Balance-of-Plant

Scoprite come un cliente di North American Power ha sfruttato la tecnologia PeakVue, i monitor delle vibrazioni AMS wireless, AMS Machine Works e molto altro ancora per:

  • Ridurre il costo del lavoro associato alla raccolta dei dati sulle vibrazioni.
  • Ottenere dati più frequenti sulle vibrazioni per migliorare il monitoraggio delle condizioni o dei problemi rapidamente emergenti.
  • Ridurre il rischio di incorrere in costose sanzioni contrattuali a causa di declassamento o arresto dell'impianto.

Generazione di idrogeno verde

Scopri come Mitsubishi Power Americas sta sfruttando il software e i sistemi di automazione di Emerson, compreso AMS Device Manager, per aumentare la sicurezza, ridurre i costi, migliorare la sostenibilità ed evolvere la manutenzione del più grande impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno verde al mondo.

AMS 6500 per la protezione delle turbine

Xcel Energy, con sede a Minneapolis, Minnesota, è una delle principali società di servizi elettrici e di gas naturale degli Stati Uniti; fornisce energia a più di 3,3 milioni di clienti elettrici e 1,8 milioni di clienti di gas naturale.

L'AMS 6500 di Emerson è stato introdotto nella stazione Xcel di Pawnee (Colorado) durante l'installazione di Ovation per il controllo delle turbine e il personale del sito ha colto l'opportunità di ottenere una soluzione di gestione dello stato dei macchinari che prometteva una piena e facile integrazione con il proprio sistema Ovation. Nonostante fosse stato firmato un contratto per l'acquisto di un altro sistema di protezione delle turbine, tale contratto fu annullato e fu ordinato l'AMS 6500.


Monitoraggio delle condizioni dell'intero impianto

"Stiamo monitorando un numero maggiore di asset critici rispetto al passato. Abbiamo messo la prova documentata del valore della manutenzione predittiva nelle mani dei nostri leader. Abbiamo fatto la differenza nella capacità di TEP di prevenire le interruzioni non programmate e di pianificare in modo più efficace gli interventi di manutenzione."

Scopri come Tucson Electric Power, che fornisce energia a più di 414.000 clienti in Arizona, ha utilizzato l'AMS 6500 di Emerson e i trasmettitori di vibrazioni wireless per reimmaginare il monitoraggio delle condizioni in tutto il sito e:

  • Evitare 1 milione di dollari di costi di manutenzione e sostituzione
  • Risparmiare più di 750.000 dollari in meno di un anno
  • Rafforzare la sicurezza estendendo il monitoraggio ad asset in aree di difficile accesso


Fatti e cifre

Fatto 1

Il 39% degli impianti prevede di ridurre i tempi di fermo non programmati ampliando le proprie capacità di monitoraggio.

fatto 2

L'86% degli stabilimenti esternalizza alcune o tutte le operazioni di manutenzione.

fatto 3

Il 46% degli impianti prevede di ridurre i tempi di inattività non programmati passando a strategie di manutenzione predittiva.

Impianto per la produzione di energia elettrica

Monitoraggio per ventilatori e pompe delle torri di raffreddamento

Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420
PRODUZIONE DI ENERGIA
Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420
Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420
Il trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420 fornisce informazioni sulle vibrazioni, tramite una rete wireless auto-organizzante altamente affidabile, ad operatori e personale addetto alla manutenzione. Con molti dei medesimi vantaggi del monitor delle...
PRODUZIONE DI ENERGIA
Previsione avanzata per asset di impianti ad alto impatto come le torri di raffreddamento: una soluzione ideale per ridurre i costi energetici.

Monitoraggio per le turbine a gas

AMS-6500-ATG
produzione di energia
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Previsione e protezione avanzate per asset di impianti ad alto impatto come le turbine a gas: una soluzione ideale per i sistemi obsoleti di sola protezione.
produzione di energia
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di...

Centro intelligente M&D

Diagnostica e manutenzione intelligente di nuova generazione • Analisi delle vibrazioni a distanza / diagnostica delle cause principali • Analisi dell'efficienza dei processi a distanza • Verifica dello stato dei sistemi di monitoraggio

Monitoraggio per generatori

AMS-6500-ATG
produzione di energia
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Previsione e protezione avanzate per asset di impianti ad alto impatto, come i generatori: una soluzione ideale per i sistemi obsoleti di sola protezione.
produzione di energia
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di...

Monitoraggio per le pompe di condensa

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
Previsione avanzata per asset di impianti ad alto impatto come le pompe di condensa (verticali): una soluzione ideale per le pompe verticali sommerse normalmente difficili da raggiungere.

Monitoraggio per riduttori, ventilatori e pompe

AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor
Gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo ed è progettato per essere montato sull'asset per ridurre il cablaggio. Accoglie fino a 12 CHARM, compresi i CHARM di vibrazione e di ingresso...
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor | Overview
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

Monitoraggio per riduttori, ventilatori e pompe

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Monitor di vibrazioni wireless AMS
Fornisce dati completi sulle vibrazioni e ricche informazioni sullo stato dei macchinari per le operazioni e la manutenzione. Si integra facilmente in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto, mentre i dati diagnostici possono essere visualizzati...
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

Sala quadri controllo

Operatore in tempo reale - Informazioni utili• Valori complessivi delle vibrazioni• Allarmi di avviso e di pericolo• Letture PeakVue

Monitoraggio per ventilatori e pompe delle torri di raffreddamento

AMS-6500-ATG
produzione di energia
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Previsione e protezione avanzate per gli impianti ad alto rischio come i ventilatori e le pompe delle torri di raffreddamento: una soluzione ideale per i sistemi obsoleti di sola protezione
produzione di energia
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di...

Monitoraggio per le turbine a vapore

AMS-6500-ATG
produzione di energia
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Previsione e protezione avanzate per asset di impianti ad alto impatto come le turbine a vapore: una soluzione ideale per i sistemi obsoleti di sola protezione.
produzione di energia
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di...

Monitoraggio per le turbine e le pompe di alimentazione delle caldaie

AMS-6500-ATG
produzione di energia
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Previsione e protezione avanzate per asset di impianti ad alto impatto come la pompa o turbina di alimentazione della caldaia: una soluzione ideale per i sistemi obsoleti di sola protezione.
produzione di energia
AMS 6500 ATG
Oltre a supportare i livelli di produttività e la qualità dei prodotti, la sicurezza è uno degli obiettivi principali per la maggior parte degli impianti. Uno strumento per raggiungere tali obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sugli asset di...

Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari

Sei un utente Ovation? Inizia a monitorare lo stato dei macchinari in pochi minuti.

Il portafoglio di soluzioni per l'affidabilità di Emerson si integra con le operazioni e il software esistenti, come la piattaforma di controllo e sicurezza integrate Ovation™ di Emerson e AMS Device Manager, per aiutarti a gestire produttività e processi decisionali di alto livello in tutta l'azienda.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari
Con i dati incorporati in Ovation si può gestire lo stato dei macchinari
Predizione e protezione per le turbine

Predizione e protezione per le turbine

Anche se lo spegnimento di molti tipi di asset presenti nella struttura può comportare l'interruzione della produzione dell'impianto, quelli complessi o costosi come una turbina sono pochi.

Per ottimizzare l'affidabilità di questa risorsa critica, il personale deve poter contare su un sistema completo, con intelligenza predittiva e capacità di protezione, che si integri con il sistema di controllo distribuito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Predizione e protezione per le turbine

Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)

Nella tua struttura sono presenti molti asset che possono avere un impatto sulla capacità: pompe di alimentazione della caldaia, compressori e motori, per citarne alcuni.

Questi asset BOP sono essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali e richiedono le stesse tecnologie di monitoraggio comprovate sul campo con le turbine. Le soluzioni wireless e route-based di Emerson rappresentano il perfetto equilibrio tra monitoraggio della qualità e implementazione economicamente vantaggiosa per queste applicazioni.

Scopri il monitor di vibrazioni wireless AMS

Scopri l'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140

Scopri AMS Asset Monitor

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)
Garantisci l'affidabilità per gli asset Balance of Plant (BOP)
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.