에머슨, 2021 ENERGY STAR® 올해의 파트너 수상

Energy Star Award 2021


세인트루이스 (2021년 4월 13일) – HVACR(난방, 환기, 공조 및 냉각) 기술 및 솔루션 선두업체인 에머슨(NYSE)은 Sensi™ 스마트 온도 조절 장치가 미국 환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency)과 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)가 수여하는 미국 2021 ENERGY STAR 오늘의 파트너 어워드를 2년 연속 수상했다고 발표했습니다. 에머슨의 Sensi 브랜드는 스마트 온도 조절 장치 최초로 2020년에 영예를 안았습니다.

"우리의 스마트 온도 조절기는 에너지 사용량과 비용을 줄여 고객이 보다 지속 가능한 환경을 지켜나갈 수 있도록 설계되었습니다. 지구에 미치는 영향을 줄이는 것은 일상적인 선택을 재고하는 것을 의미하며, Sensi 스마트 온도 조절 장치는 편안함을 희생하지 않고도 더 쉽게 선택할 수 있도록 해줍니다."라고 에머슨의 상업 및 주거용 솔루션 사업부의 사장 Jamie Froedge는 말했습니다. "ENERGY STAR와 같은 참여 파트너들에 감사드리며, 지속 가능한 안락한 솔루션으로 올해의 파트너로 다시 한번 인정받게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."

매년 ENERGY STAR 프로그램은 에너지 효율적인 제품, 서비스 및 전략의 생산, 판매, 채택에서 해당 산업을 주도하는 기업과 조직에 상을 수여합니다. 올해의 파트너 상은 미국 환경보호청(EPA)이 인정하는 최고 수준을 나타냅니다.

Sensi 스마트 온도 조절 장치는 효율성을 개선하고 배출량을 줄이며 자원을 보존하는 지속 가능한 솔루션을 제공하는 방법의 한 가지 예입니다. 회사의 혁신적인 소프트웨어를 통해 전력 회사는 재생 에너지원을 원활하게 통합하여 신뢰성과 효율성을 개선할 수 있으며, 업계 최고의 압축기는 보다 환경적으로 책임 있게 냉매를 통합할 수 있도록 도와줍니다.

"ENERGY STAR 수상 경력에 빛나는 파트너는 실제 기후 솔루션을 제공하는 것이 비즈니스에 유용하며 일자리 증가를 촉진한다는 것을 세상에 보여주고 있습니다."라고 EPA 관리자 Michael S. Regan이 설명합니다. "이중 상당수는 기후 위기에 대처하고 청정 에너지 경제로 향하는 길을 선도하는데 헌신하는 우리에게 영감을 주고 있습니다."

가열과 냉각은 가정에서 에너지 사용과 비용을 차지하는 주된 요인입니다. ENERGY STAR 인증 Sensi 스마트 온도 조절 장치를 통해 에머슨은 고객이 실내를 쾌적하게 유지하면서 에너지 효율성을 달성하고 비용을 절약하는 데 도움을 줄 수 있습니다." Sensi™ 스마트 온도 조절 장치 및 Sensi™ 접촉식 스마트 온도 조절 장치는 유연한 스케줄링, 원격 액세스 및 지오펜싱(geofencing)을 사용하여 온도를 조절함으로써 사용자가 HVAC 에너지 소비의 약 23%를 절약하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

가정 내에서 스마트 기술이 계속 인기를 얻음에 따라 Sensi 온도 조절 장치에는 또한 Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, SmartThings를 비롯한 모바일 장치 앱과 스마트한 홈 플랫폼이 통합되었습니다. Sensi 스마트 온도 조절 장치는 계약 전문가, 소매점, 온라인 시장 및 Sensi.Emerson.com을 통해 제공됩니다.

에머슨은 에너지 효율성 리베이트 프로그램을 통해 고객에게 저렴한 스마트 온도 조절 장치를 제공하기 위해 미국 전역에서 가장 큰 유틸리티 회사와 협력합니다. 또한 Sensi 스마트 온도 조절 장치는 전력망의 부담을 줄이는 많은 에너지 효율성 및 수요 대응 프로그램에 사용됩니다.

자세한 정보는 Sensi.Emerson.com 페이지를 방문하거나 Facebook (Facebook.com/SensiComfort), Twitter (Twitter.com/Sensi), LinkedIn (LinkedIn.com/Showcase/Sensi-Solutions)에서 Sensi 온도 조절 장치를 연결하십시오.

올해의 파트너 어워드 수상자는 수천 개의 ENERGY STAR 파트너 네트워크에서 선정됩니다. 2021년 수상자 전체 목록과 ENERGY STAR의 수상 프로그램에 대한 자세한 정보를 확인하려면 energystar.gov/awardwinners를 확인하십시오.

#  #  #

에머슨 소개 
미국 미주리 주의 세인트 루이스 시에 본사가 있는 에머슨(NYSE: EMR)은 산업, 상업 및 주거 시장 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 엔지니어링 기업입니다. 자동화 솔루션 사업부는 프로세스, 하이브리드 및 개별 제조업체가 생산을 극대화하고, 직원과 환경을 보호하면서 에너지와 운영 비용을 최적화하도록 지원하고 있습니다. 에머슨 상용 및 주거용 솔루션 사업부는 인간의 편안함과 건강을 보장하고, 식품 품질과 안전을 보호하며, 에너지 효율성을 개선하고, 지속 가능한 인프라를 구축할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오.

ENERGY STAR 개요
ENERGY STAR®는 에너지 효율성을 위한 정부 지원 심벌로, 소비자와 기업이 정확한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 신뢰할 수 있고 편견 없는 정보를 제공합니다. Fortune 500®의 40퍼센트 이상의 기업을 포함하여, 수 천 개의 산업, 상업, 유틸리티, 주 및 지방 조직이 미국 환경보호청(EPA)과의 협력을 바탕으로 비용을 절감하는 에너지 효율성 솔루션을 제공합니다. 1992년 이후 NERGY STAR와 파트너들은 미국 가정과 기업이 4,500억 달러 이상의 에너지 비용을 절감하고 40억 미터톤의 온실가스 감소를 달성하는 데 도움을 주었습니다. ENERGY STAR에 대한 자세한 배경 정보는 https://www.energystar.gov/about 및 https://www.energystar.gov/about/origins_mission/energy_star_numbers를 참조하십시오.

최신 뉴스

새로운 에머슨 플러싱 링은 완벽한 패키지 솔루션으로 주문, 설치를 간소화합니다.

증류탑, 수소 처리기 등의 플러싱 및 블리딩 애플리케이션을 위한 모듈식 어셈블리가 특징인 TESCOM AGI 플러싱 링

Emerson의 새로운 무선 트랜스미터는 현장 장비 제어 및 모니터링에 전례 없는 유연성을 제공합니다

Rosemount 802 무선 디스크리트(디지털) 입출력 트랜스미터를 통한 원격 장비 제어로 비용을 절감하고 안전성을 향상하며 생산성을 높일 수 있습니다.

Calvin Butler, Emerson 이사회 합류

Emerson은 오늘, 2024년 8월 1일부로 Calvin Butler를 이사로 임명한다고 발표했습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.