Medición multifásica para el esquisto no convencional
Una innovación para la industria del esquisto que proporciona una monitorización y medición directa y precisa de la cabeza del pozo en un diseño compacto y muy económico
Los operadores de petróleo y gas de la actualidad se esfuerzan por mejorar el desempeño de los pozos mediante la tecnología y la innovación. Estas innovaciones incluyen la identificación del avance en la eficiencia, la mejora en la infraestructura y la reducción de los costos de servicios. Estos desafíos se aplican a toda la industria, como la submarina, en alta mar y terrestre, que incluye la de petróleo y gas no convencional (como yacimientos de esquisto). En los últimos años, Emerson ha obtenido una vasta experiencia al utilizar el caudalímetro multifásico Roxar 2600 (MPFM) para la medición precisa de las operaciones de retorno del caudal, así como de la producción inicial, media y final en la industria de esquisto de Norteamérica.
En desarrollos no convencionales, el término retorno del caudal se define como el período en el que el pozo devuelve la mayor parte del agua que se bombeó a la formación de roca durante la fractura hidráulica.
Los datos de medición y los diagnósticos de procesos continuos del caudalímetro multifásico Roxar 2600 durante el retorno del caudal proporcionan las siguientes informaciones:
Los desafíos de producción no convencionales pueden incluir las plantas con tamaños insuficientes, la falta de personal, la reducción de ingresos debido a las malas mediciones y los costos por trabajo extra de mala separación. Al cambiar a un MPFM Roxar 2600 por pozo, este puede proporcionarle la medición para producción inicial y pozos obsoletos, crear confianza en los cambios de producción y reducir los costos operacionales y los riesgos de seguridad. La supervisión continua del MPFM Roxar 2600 junto con los programas de optimización del elevador artificial pueden generar de 4 a 20 % más de producción.
Los precios cada vez más bajos del petróleo impulsan a los operadores a buscar maneras de reducir los gastos de capital y los gastos operativos. Esto incluye formas de aumentar el desempeño de los pozos mediante la tecnología y la innovación, identificar la mejora de la eficiencia y mejorar la infraestructura. Al cambiarse a un caudalímetro multifásico Roxar 2600 por pozo, los operadores pueden lograr una asignación precisa de los pozos, así como la reducción del tamaño de la plataforma del pozo, de los requisitos de la tubería y de la exposición al ambiente, mientras que los tanques se instalan aguas abajo hacia la plantas centrales.
Además del caudalímetro multifásico Roxar 2600, se puede instalar un monitor acústico de arena (SAM) Roxar. Estos monitores de arena no intrusivos se pueden utilizar para cuantificar la arena y verificar la eficiencia de los colectores de arena y la posible erosión de las tuberías. Combinar el MPFM Roxar 2600 y el monitor acústico de arena (SAM) Roxar esencialmente proporciona un sistema de medición de cuatro fases (gas, petróleo, agua y arena), en el que el monitor utiliza la velocidad del MPFM Roxar 2600 para cuantificar la cantidad de arena producida.
En Emerson nos sentimos orgullosos de escuchar continuamente a nuestros clientes y de esforzarnos por satisfacer sus necesidades de instrumentación. Estamos encantados de destacar el nuevo software integrado para el caudalímetro multifásico Roxar 2600, el Rapid Adaptive Measurement. Confiar en sus datos, sin importar qué tan difíciles y variadas sean las condiciones de caudal, y agilizar el proceso de integración y configuración, son necesidades clave de su instrumentación para garantizar el máximo desempeño. Además de la digitalización de sus operaciones, este innovador software integrado también apoya su objetivo de hacer más y de mejor manera, con menos. Consulte la sección del video de esta página para obtener más información sobre el emocionante lanzamiento de este software.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
Caso de estudio
Emerson aprovecha su conocimiento y tecnologías para ayudar a las empresas a aumentar las ganancias hasta en un 10 por ciento