新闻简讯:新软件有助于发挥控制系统虚拟化优势

超融合基础设施 DeltaV Virtual Studio 简化虚拟化解决方案。

DeltaV™ Virtual Studio 现在支持超融合基础架构 (HCI),便于 OT 管理虚拟化解决方案,同时降低自动化系统架构的占地面积及能耗。
高分辨率图片




可通过 DeltaV Virtual Studio 驱动为DeltaV量身定制的 HCI 解决方案,简化虚拟系统的构建和维护过程。视频链接

艾默生 DeltaV™ Virtual Studio 最新版本支持超融合基础架构,简化虚拟化过程

德克萨斯州奥斯汀(2022 年 9 月 12 日) — 各行业的制造商都能凭借新开发的技术从虚拟化基础设施中获利,他们现在可以更轻松、更高效地实现自动化平台虚拟化。

通过艾默生 DeltaV™ Virtual Studio 最新版本,控制人员可以快速部署虚拟化基础架构,不仅可以提升性能,还能支持其运营适应未来需求。这是因为该软件支持使用在超融合基础架构 (HCI)上,有助于克服虚拟化过程中的传统障碍。

虽然制造商早已认识到虚拟化的价值,但控制系统虚拟化过程通常是昂贵并且复杂的,需要具备较为专业的 IT 知识。认识到这些挑战,艾默生设计了 最新版本的Virtual Studio 软件,便于实现对虚拟 DeltaV 系统的设置和维护,提高自动化程度。创建虚拟操作站和应用站可直接使用模板,无需安装软件;将其添加到控制网络中时无需复杂的虚拟网络映射。

制造商可利用该软件实现以下目标:

  • 通过统一的虚拟化系统提升性能。该系统将计算能力、网络配置和存储功能整合到一个紧密集成的平台中,可以更高效的实现对生产、开发、测试和培训等环境的系统部署
  • 将工作站合并部署在主机服务器上,可减少计算机硬件数量及占地面积,降低能耗。
  • 通过故障自动切换迁移功能缩短工作站的恢复时间,从而提高可用性。
  • 使用可扩展的基础架构来动态扩展其应用环境,配置灵活且无需中断系统运行。

点击此处,了解更多关于艾默生DeltaV Virtual Studio用于超融合基础架构的信息。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。