艾默生升级安全阀以改善性能并减少排放

Crosby J 系列波纹管泄漏检测解决方案

Crosby J 系列波纹管泄漏检测解决方案 可确保平稳运行、减少逸散性外漏,并提供波纹管故障即时通知。高分辨率图像

采用平衡隔膜技术的 Crosby J 系列

Crosby J 系列采用平衡膜片技术,省去安全阀的波纹管,降低成本且提高性能。高分辨率图像

全新 Crosby 平衡膜片和波纹管泄漏检测安全阀解决方案提升性能、安全性和可靠性,并减少排放

休斯顿(2022 年 12 月 13 日)—
艾默生发布两项 Crosby™ J 系列安全阀(PRV)产品系列的新技术。第一项是平衡膜片弹簧式安全阀,省去安全阀的波纹管,并平衡背压,降低成本并提高性能。第二项是波纹管泄漏检测技术,可远程检测 安全阀中的波纹管破裂,减少排放,准确计算实时排放体积。

存在背压时,弹簧式 安全阀 一般通过波纹管平衡背压运行。通过对不同行业和阀门品牌的 3 万条服务记录进行数据分析,我们发现波纹管故障率在 2% - 6% 之间。也就是说,在1000 个 安全阀设备中,其中 20-60 个波纹管可能已损坏但仍在运行。波纹管故障主要来自过大的背压和快速循环。波纹管破裂会导致逸散性排放,有碍于阀门在设定压力下运行,还存在过压事故风险。

Crosby 平衡隔膜可代替 弹簧式安全阀上使用的波纹管,解决上述及其他问题。其创新性设计将背压限制拓展至整定压力的 80% ,Kb 背压修正系数提高多达 15%,拓宽了弹簧式 安全阀 的应用范围。对受背压影响的的 安全阀 进行选型时,会用到 Kb 背压修正系数系数。背压限值和 Kb 系数越大,允许使用的阀门就越小。而且在更高背压的快速循环应用中,膜片本身就比波纹管更有柔韧性,减少破损的可能性。因此,升级为“平衡膜片”能降低维护成本、提高可靠性和稳定性。

第二项技术“波纹管泄漏检测”解决方案可确保平稳运行、减少逸散性外漏,并提供波纹管故障即时通知。波纹管泄漏很难检测到,经常在定期检修拆下时才会发现问题已存在多年。泄漏检测与修复(LDAR)计划可能会涵盖 安全阀,但检测的目标泄漏源是法兰或阀座,而波纹管破裂造成的逸散性排放会通过 安全阀 阀帽的排气口排出,不在 LDAR 范围内。而且 安全阀 装置一般位于危险场所,难以接触到,检测泄漏比较困难。

“波纹管泄漏检测”解决方案可以更安全有效地发现波纹管故障和排放。该解决方案包含一个备用活塞和一个 Rosemount™ 无线或有线压力变送器。波纹管破裂时,因备用活塞的间隙比标准阀帽排气口小得多,可减少 90% 的排放,从而确保装置平衡运行。压力变送器则通过带时间戳的通知,实时提醒波纹管故障和排放体积数据。

两项新技术对于现有的 Crosby J 系列 安全阀 均可提供升级包,新购安全阀则可预装这些功能。

艾默生压力管理业务总裁 Judson Duncan 说:“在可持续性越来越受重视的全球背景下,大量向大气排放的 安全阀 需要接入废气处理系统,以减少排放。由此导致的背压升高将超出现有 安全阀的设计限制,而突破性的平衡膜片和波纹管泄漏检测将帮助客户解决这些需求。”

如需进一步了解平衡膜片和波纹管泄漏检测解决方案,请访问:https://go.emersonautomation.com/ReinventingPRVs

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。