基础架构解决方案可以为小型控制系统提供优化的虚拟化方案

艾默生 DeltaV™ Virtual Studio

艾默生为超融合基础架构提供 DeltaV™ Virtual Studio 软件平台高分辨率图像

艾默生 DeltaV Virtual Studio 可以为企业的小型系统提供更加经济、易于使用的解决方案,实现虚拟化的最大价值。

德克萨斯州奥斯汀
(2024 年 7 月 30 日)— 通过艾默生 DeltaV™ Virtual Studio 的最新版本,控制人员可以为小型系统快速部署虚拟化基础架构,提升运营性能,适应未来需求。

制造商面临着在整个生命周期中维护工作站和管理升级的复杂问题。对于小型控制系统,这不仅耗费时间、增加成本,还会增加运营中断的风险。

艾默生针对这些挑战升级了最新版本的Virtual Studio软件,实现小型虚拟DeltaV系统的低成本运营、易于设置和维护。虚拟操作站和应用服务器可以使用模板创建,无需安装软件,无需复杂的虚拟网络映射即可添加到控制网络中。

小型系统可利用该软件实现以下目标:

  • 通过统一的虚拟化系统将计算能力、网络配置和存储整合到一个紧密集成的平台中,助力用户提升系统性能,降低总拥有成本。在虚拟化平台上部署生产、开发、测试和培训环境都将更加高效。
  • 将工作站合并部署在主机服务器上,可减少计算机硬件数量及占地面积,降低能耗。
  • 通过故障自动切换迁移功能缩短工作站的恢复时间,从而提高可用性并降低风险。

详细信息,请访问艾默生 DeltaV Virtual Studio 页面

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。