艾默生的新型智能阀门定位器荣获“2024 年度产品奖”

《控制工程》杂志“2024 年度产品奖”

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 荣获《控制工程》杂志评选的“执行机构、电机和驱动器”类金奖。高分辨率图像

Fisher FIELDVUE DVC7K 荣获《控制工程》杂志评选的“执行机构、电机和驱动器”类金奖

爱荷华州马歇尔敦
(2024 年 6 月 3 日)— 艾默生荣幸地宣布,Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 智能阀门定位器已被《控制工程》杂志评选为“2024 年度产品”。DVC7K 是一款在30多年现场验证的基础上设计的全新智能定位器。DVC7K 通过灵活的连接方式和易于使用的界面搭载了 Advice at the Device™ (设备自检自荐)技术;您可在其上实时分析数据以评估阀门性能和可靠性,使操作更接近设定值,从而以更准确的控制提高产品质量。

维护人员可以便捷地通过手机、平板电脑或计算机无线接收数据,无需进入工厂的控制室。新的智能阀门定位器科技能够帮助用户在过程工业应用中提高开关阀和控制阀的性能、可靠性和正常运行时间,进而提高整个过程工厂的效率,同时也简化工作流程所需的信息。

远程连接性能及 Advice at the Device (设备自检自荐)的本地诊断功能提高了灵活性,提供了快速决策和快速行动所需的信息,以解决出现的问题。DVC7K 可适配所有新售出的阀门与多数已购买安装的阀门。无论哪种情况,均可以通过本地用户界面快速、轻松地进行调试。超过 300 万台的销售量和超过 100 亿小时的现场运行时间,是 Fisher 定位器产品可靠性和性能的证明,也是 Fisher 与艾默生其他产品经常应用于关键过程工业行业的原因。

更多有关 DVC7K 的信息,请访问 Emerson.cn/FisherDVC7K

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。