艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge™ IIoT 平台的 PACSystems™ IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

预装了 Movicon 软件和 PACEdge™ IIoT 平台的 PACSystems™ IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力高分辨率图像

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

弗吉尼亚州夏洛茨维尔
(2024 年 2 月 21 日)——艾默生于今日推出全新 PACSystems™ IPC 2010 紧凑型工控机(IPC),这是一款坚固耐用的工业计算机,用于处理各类机器和离散零件制造自动化应用程序。新的解决方案服务于需要坚固、紧凑、耐用的 IPC 的制造场所和 OEM 机器制造商,以经济高效的方式支持其工业物联网(IIoT)及其他数字化转型计划。 

为此,IPC 2010 预装了 PACEdge™ 工业边缘平台和 Movicon.NExT™ SCADA 软件元素,通过基于浏览器的组态帮助用户快速运行应用程序。其中包含的配置将维持软件更新和被动维护,使用户工作和可靠性达到最优平衡。

IPC 2010 运行工业级 Linux,具有串行和以太网连接功能,可在各种拓扑结构中用作通信网关,也可同时或单独用作边缘计算设备。IPC 2010 可用作灵活的协议转换器(并具备许多其他计算功能),应用在 IIoT、边缘、OT/IT 融合、HMI 可视化、SCADA 连接、数字化转型等任务。

其硬件和软件的设计均具有适应性、通用性和可扩展性,带来标准而一致的用户体验,易于使用,功能强大,并拥有艾默生生命周期服务的支持。IPC 2010 外形紧凑,工作温度范围大于其他被动散热 IPC,功耗低至 4 瓦,坚固封装,几乎可以安装在所有位置。

此产品性价比高,无需每年支付许可费,也无需基本更新和网络安全更新成本。Movicon Connext©、WebHMI 等功能可随时激活或添加。,

“许多进行数字化转型的客户想先试试水,从支持边缘的应用程序中发现价值,慢慢建立信任。”艾默生离散自动化业务 IPC 2010 产品经理 William Paczkowski 透露,“IPC 2010 专门设计为预装了软件的经济型解决方案,为客户实现快速、经济高效的运行。”

艾默生已在泄漏检测、压缩空气监测、配料系统、云启用服务及其他打包解决方案等一系列大规模产品中融入了 IPC 2010。这一灵活的工业技术产品将以其先进功能为客户带来丰富效益。

如需了解更多信息,请转到 https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-ipc-2010

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com


联系人:
离散自动化公关总监 Deanna Johnson
+1 512 633 2937
[email protected]

请启用 JavaScript 以使用此网站。