您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过安全可靠的自组织无线技术,无缝集成并扩大网络。
了解更多
艾默生无线架构和无线仪表将极大地改善整个机构的可视性,从而颠覆工厂运营。这些解决方案将无线技术无缝集成到现有的有线网络中,形成完整和开放标准的网络。安全、可靠且便捷的无线架构为提升劳动生产力和工厂管理而设计,旨在助力工厂实现数字化转型。
艾默生无线网关产品组合在创建无线现场网络时可为用户提供可定制的网络和灵活安装选项,从而符合以下应用和现场的要求:
Emerson™ SmartPower™ 模块为艾默生设备提供优质全能的电源解决方案。坚固耐用的 SmartPower 本质安全模块具有长达 10 年的预计电源寿命,可以在危险区域进行例行维护。这些模块包括短路保护和键控连接功能,可实现轻松和故障安全替换。艾默生广泛的产品使工厂能够根据特殊的运营需求和行业要求来选择供电方式。
您可通过不断进步的网络分析技术对整个工厂内的无线网络进行集中监测。Plantweb Insight™ 网络管理 APP 可提供战略分析,帮助团队对维护进行优先排序并做出明智的决策。通过使用网状网络技术等工具,该 APP 为用户提供了展示网络运行状况的一体化视图及网络信息和诊断摘要, 便于用户进行网络可视化和快速故障排除,从而确保操作遵循网络最佳实践。
用于工厂运营应用的无线解决方案往往包括多个协同工作的关键组件,这些组件可根据用户需求从单一应用扩展至全工厂范围,为工厂提供安全、稳定和可靠的无线基础设施。为工厂投资合适的基础设施是数字化转型成功的基础。
思科 DNA 中心是业内领先的无线局域网规划、配置、管理和移动性服务平台。在物理和功能方面,为工厂运营提供了紧密的无线通讯平台,使共享网络能够支持各种应用。DNA 中心还可以监督无线 WLAN 控制器,这些控制器负责执行网络的无线功能,包括安全策略、入侵防御、RF 管理、QoS 和移动性。
艾默生和思科无线接入点的模块化设计为用户提供更高的部署灵活性。思科 Wi-Fi 架构可以在整个工厂中实施,并随时与艾默生 WirelessHART 网关轻松集成。思科 IW6300 具备多种供电选项,包括交流、直流、PoE+ 和 UPoE,灵活性更高。上行连接方式包括 SFP、以太网和无线选项。
艾默生和思科无线接入点将Wi-Fi 和 WirelessHART 技术整合到一个完成集成的解决方案中。艾默生 1410S 无线网关直接安装到 Cisco IW6300 Heavy Duty 接入点上,形成一个 I 类 2 分类(ATEX 2 区)认证解决方案,即使在极恶劣的环境中也能提供可靠且高安全的数据。
艾默生和思科共同推动新一代无线技术面世。艾默生 1410S 网关凭借强大的设备功能、处理速度和安全功能为 WirelessHART 架构设立了标准。思科 IW6300 Heavy Duty 系列接入点拥有能提高带宽和上行速度的 802.11 AC Wave 2 Wi-Fi 技术。集成的无线架构将成为数字化转型的支撑力量。
上传您工厂的鸟瞰图并利用行业成功实践设计一个无线网络
为艾默生无线现场网络的规划、安装和调试提供建议
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,减少项目复杂性。
通过获得我们产品资格认证的艾默生服务技术人员,提高过程性能。
与艾默生一起共同发现您设备部署创新科技的价值
The Emerson 1410S Wireless Gateway and the Cisco Catalyst IW6300 come together to create the most advanced industrial wireless access point.
Chris Logue and Bob Flesher explain the value of the Next Generation Wireless Access Point from Emerson and Cisco.
Tom Bass explains how Wireless Next Gen Gateway 1410S helps customers solve challenges like Next Gen Solution.
无线架构管理新闻稿
如何使用无线仪表网络文章支持状态监测
艾默生自动化专家:Cisco 和艾默生携手构建 Heavy Duty 网络解决方案