是时候停止考虑外部问题了

边缘分析改变资产监测方式

AMS 资产监测器让制造商可以持续在线监测之前一直未充分监测的电厂配套设施 (BOP) 机器资产。 

艾默生屡获殊荣的边缘设备和软件解决方案采用基于 CHARM 的技术,用于从 BOP 资产收集振动和过程数据。该解决方案采用嵌入式自动分析功能,可提醒相关人员注意各种资产(例如风扇、电机、变速箱、泵和其他 旋转机械 )的常见故障。

虽然使用 AMS 资产监测器时不需要其他软件,但可靠性、操作和维护人员可以通过将此设备与 AMS 机械管理软件整合,在简单故障识别的基础上进一步分析。 

读取更多...
单击以继续读取 边缘分析改变资产监测方式

关键资产的嵌入式自动分析

简单泵

泵对工业过程的日常运行至关重要,但从启动之时起,它们就开始老化。据估计,泵占工厂或炼油厂总维护成本的 7%,而泵故障可导致 0.2% 的生产损失。这些数字可能看起来很小,但美国大约 150 家大型炼油厂在泵上的投资超过了 5 亿美元,想到这里,您就会明白耗资有多巨大。毫无疑问,泵是维持生产计划的重要角色。

烃泵

烃泵是炼油行业的重要资产,但也存在潜在风险。若进行人工检查的频率较低,那么看似健康的泵可能会很快就会成为减少或停止运转、昂贵维修以及违反法规的根源。您的团队和设施安全可能会遭到危险的烟雾甚至火灾的威胁。

电机

交流感应电机是当今使用的主导电机技术,占装机容量的 90% 以上。感应电机有单相和多相两种配置,功率从不到 1,000 马力到 10,000 马力 (hp) 不等。它们通常用作集成的直接驱动装置,叶轮(风机、鼓风机、泵等)直接安装在电机轴上。在此类配置中,电机是许多重要工厂资产的驱动力。

风机

离心式风机和鼓风机应用范围广泛,包括气体处理、化学处理、除尘、干燥、烟雾控制以及过程加热/冷却。它们的尺寸和叶片配置因应用和行业而异,但它们都有一个共同点:轴承、转子、叶片等组件的正常磨损会导致生产过程意外中断。

热交换器

外壳和管道热交换器是过程工业的公认主要设备,它非常通用,能够适应各种过程应用和条件。无论是制冷、加热、蒸发还是冷凝,外壳和管道都能够满足您的需求。

维护资产的健康和性能对于维持生产计划至关重要!

AMS 资产监测器和 AMS 机械管理软件组成的持续在线工况监控系统,体现了各行业制造商在保障设备可靠性和维持业务正常运行的方式上做出的转变。

监测器和软件协同工作,使工厂员工能够从设备内(边缘)分析收到有关资产健康状况的实时更新、执行更深入的分析(与监测器的本地瘦客户端界面相比),甚至可以通过云架构执行部署,实现出众的可扩展性。

相关人员可以根据需要、在有警报时或按计划将 AMS 资产监测器的数据提供给 AMS 机械管理软件,并且 这类数据可能包含波形数据和状态信息,以便使用 AMS 机械管理软件的振动分析仪工具进行详细分析。
 

读取更多...
单击以继续读取
搭载 AMS 机械管理软件的 AMS 边缘计算设备
基于 Web 的直观本地分析和报告软件

基于 Web 的直观本地分析和报告软件

借助 AMS 资产监测器,用户无需使用额外软件(如 AMS 机械管理软件)就能监测资产。 

AMS 资产监测器具有强大的开箱即用软件功能,可通过 Web 浏览器进行分析、报告和发出警报。这个基于 Web 的瘦客户端界面搭载具有预编程应用解决方案的内部 Logic Studio,可以提供易于理解的分析和警报报告,并且其 Asset Studio 界面可向用户的移动设备或桌面瘦客户端发送资产信息。

通过 OPC UA 和 Modbus TCP,可以将整体资产健康状况状态及警报发送到艾默生的 AMS Optics 资产性能管理平台,并将详细的资产数据发送到控制系统。

读取更多...
单击以继续读取 基于 Web 的直观本地分析和报告软件

工业边缘的预测性过程分析

以经济高效的方式将在线连续工况监测扩展到前所未有的资产范围,提高对资产健康状况的了解。

工业边缘的预测性过程分析

嵌入式专利高级分析技术

用户可以利用艾默生的 PeakVue™ 和 PeakVue Plus 技术,执行先进的自动化振动监测和分析。

安装简便;体积更小

旨在安装于资产中,以及降低布线要求和其他安装成本;有线或无线以太网部署可以提高灵活性。

基于 CHARM 的工况监测

可容纳 12 个 CHARM,可以收集振动和过程变量并应用嵌入式自动分析,以提醒相关人员注意与各种资产相关的常见故障。

与强大的工业软件平台搭配使用

在 AMS 机械管理软件中分析振动波形、频谱和历史存储趋势,通过 OPC UA 向 AMS Optics 发送资产健康状况和警报,或在本地瘦客户端界面中查看 Asset Studio。

坚固耐用、安全且通过行业认证

坚固耐用的工业设计,带保形涂层,通过网络安全、冲击和振动测试,坚固耐用的 IP66 和 NEMA-4X 等级外壳;海事认证,危险区域等级。

旋转机械模板和默认警报限制

适用于风扇、泵、烃泵、电机、变速箱等设备的开箱即用型模板和预配置预测限制与规则。

兑现提供规范性维护的承诺

联系专家

AMS 资产监测器: 基于 CHARM 的边缘监测和分析设备,将改变您的资产监测方式。


“我们要求加快从购买到完成现代化改造的进程。艾默生做到了,他们的解决方案(AMS 资产监测器)从安装到组态都很简单。在工况监测、振动分析和嵌入式专家指导上也很便捷”。

— 现场自动化工程师


请启用 JavaScript 以使用此网站。