자세히 알아보기

오클라호마 발전소는 단일 자동화 플랫폼을 사용하여 콜드 스타트를 25~35분까지 단축

오클라호마 가스 및 전기(Oklahoma Gas and Electric)

OG&E는 Redbud 복합 사이클 발전소에 있는 에머슨의 Ovation 분산 제어 시스템을 표준화하여 즉시 모든 장치의 신뢰성 및 운영 일관성 개선을 실현했습니다. (오클라호마 가스와 전기 회사 제공 사진)​

에머슨은 OG&E Redbud 복합 사이클 플랜트에서 프로젝트를 실행하여 단 16주 만에 4개의 장치에서 9개의 개별 제어 시스템을 업그레이드 및 통합합니다. 

​PITTSBURGH(2020년, 6월 16일) —
OG&E(오클라호마 가스 및 전기)는 Redbud 복합 사이클 발전소에 에머슨의 Ovation™ 시스템을 설치하여 각 장치를 25~35분 더 빠르게 콜드 스타트 할 수 있는 기능을 포함한 수많은 이점을 실현했습니다. 이를 통해 유틸리티가 전력을 보다 빠르게 생성하는 동시에 연료 비용을 절감할 수 있습니다.

오클라호마의 루터에 위치한 Redbud 플랜트는 4개의 동일한 1X1 장치로 구성되어 총 1,230 메가와트의 결합 출력을 생성합니다. 이 플랜트는 2003년에 9개의 서로 다른 공급 업체의 제어 장치를 갖추고 상업적 운영을 시작했습니다. 이러한 서로 다른 제어 시스템의 모음은 수많은 문제를 야기했습니다.

OG&E의 컨트롤 업그레이드 프로젝트 매니저 Khoa Le가 다음과 같이 말했습니다.“저희는 여러 다른 제어 시스템을 사용하는 데 따르는 비효율성을 인식했습니다. 때문에 표준 자동화 플랫폼으로 통합하여 모든 장치의 안정성과 일관성을 개선하고 싶었습니다." “에머슨과 함께 작업하며 이러한 주요 컨트롤 업그레이드를 최소한의 기간 내에 수행할 수 있었습니다. 저희는 거의 즉시 운영에 미치는 긍정적 영향을 경험했습니다."

비효율성을 해결하기 위해 에머슨은 스팀 터빈 제어 및 정적 익사이테이션진동 모니터링 시스템이 통합된 Ovation 솔루션으로 대체했습니다. 또한, 에머슨은 복잡한 증기 터빈의 기계적 개선을 수행하여 단일 장애 지점을 제거하고 보다 정확하고 신속한 응답을 제공합니다. 이중화 기계 설계와 함께 업그레이드 및 조정된 증기 터빈 제어를 통해 터빈은 더욱 빠르게 설정 포인트에 도달할 수 있어 장치 당 25~35분까지 콜드 스타트 시간이 단축됩니다.

에머슨은 또한 각 장치의 열 회수 증기 발전기 및 BOP(Balance-of-plant) 제어를 교체하고 보조 보일러, 수처리, 폐수 탈 이온화 및 덕트 연소기 제어 장치를 Ovatioin 시스템에 통합했습니다. 단일 네트워크에 묶여있는 각 장치의 Ovation 시스템은 감시 모니터링 및 제어를 위해 OEM 연소 터빈 제어 장치와 상호 연결됩니다.

이전에는 플랜트 담당자가 제어 로직에 대한 통찰력을 갖지 못해서 여러 공급 업체의 다양한 프로세스 및 알람 화면을 모니터링해야 했습니다. 에머슨은 플랜트 전체에 걸쳐 수천 개의 제어 시트를 수백 개로 줄이고 일관된 논리, 그래픽 및 알람 체계를 구현함으로써 직원들에게 플랜트 프로세스에 대한 보다 나은 가시성을 제공하여 직원들은 문제가 확대되기 전에 더욱 신속하게 식별하여 해결할 수 있게 되었습니다.

또한 과거에는 현장까지의 긴 이동 시간, 불완전한 문서 및 수동 데이터 수집 시스템으로 인해 플랜트 문제 해결에 며칠이 소요되었습니다. 에머슨의 Ovation 엔터프라이즈 데이터 솔루션 설치 이후, OG&E 회사 및 플랜트 담당자는 거의 실시간 프로세스 그래픽 또는 기록 프로세스 그래픽, 제어 다이어그램, 알람 목록 및 추세를 원격으로 확인하여 현지 운영자에게 지침을 즉시 제공할 수 있습니다.

16주의 가동 중단 기간 동안 4개 장치 모두에 대한 작업이 완료되었습니다. 이 기간은 일반적으로 단 하나의 장치에 있는 주요 컨트롤 업그레이드를 위해 할당되는 기간입니다. 에머슨과 OG&E 간의 광범위한 협업이 이를 가능하게 했습니다. 설치에 앞서 심층적 사전 계획 및 주간 설계 회의를 통해 프로젝트를 일정에 맞춰 원활하게 진행할 수 있었습니다.

에머슨의 전력 및 수력 부문 회장인 Bob Yeager는 다음과 같이 말했습니다. "OG&E의 경험은 장치, 플랜트, 심지어 플릿 전체 공통의 통합 제어 플랫폼을 채택한 다른 고객들과 저희가 함께 본 내용을 추적합니다." “OG&E는 Redbud가 운영 개선 방법을 파악하여 보다 효율적이고 안정적으로 에너지를 지역 사회에 제공할 수 있게 함으로써 훌륭한 비전을 보여 주었습니다." 

OG&E 소개

오클라호마 가스 및 전기 회사, OGE Energy Corp.의 자회사 (NYSE: OGE)는 오클라호마 최대의 전력 회사입니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 저희는 오클라호마와 아칸소 서부 지역 고객들에게 그들의 비즈니스 및 가정에 전력을 공급하는 데 필요한 안전하고 안정적인 전기를 전국에서 가장 낮은 전기 요금으로 100년 이상 제공해 왔습니다. 저희 직원들은 전기를 생산 및 공급하고 환경을 보호하기 위해 노력하며 약 860,000여 명의 고객들에게 우수한 서비스를 제공하기 위해 헌신을 다하고 있습니다. OG&E는 저황 석탄, 천연 가스, 풍력 및 태양열로부터 연료를 공급받아 7,081MW의 발전 용량을 보유하고 있습니다. OG&E 직원들은 저희가 서비스를 제공하는 지역 사회에서 거주하고 일하며 봉사합니다. OG&E에 대한 자세한 내용은 http://www.oge.com을 방문하거나www.facebook.com/ogepower 및 Twitter: @OGandE를 참조하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.