밸브 상태 데이터 기반 유지보수 최적화로 노동력과 다운타임을 절약하는 에머슨 소프트웨어

Plantweb Insight 밸브 상태 어플리케이션

Plantweb Insight™ 밸브 상태 어플리케이션은 고급 진단과 분석 알고리즘을 활용하여 지속적으로 전체 밸브 네트워크에서 진행 중인 긴급한 문제를 발견합니다. 또한 매일 어플리케이션을 사용하는 사용자가 가장 시급한 문제에 집중할 수 있도록 경고의 우선순위를 지정합니다. 고해상도 이미지

새로운 밸브 상태 어플리케이션은 맞춤형 데이터 분석 방식을 기반으로 전 공정의 상태 지표를 적시에 제공함으로써 안전, 유지보수 및 성능을 향상

아이오와주, 마셜 타운 (2023년 10월 25일) – 에머슨에서 Fisher 제어 밸브 전문 기술과 고급 분석 알고리즘을 결합한 효과적인 소프트웨어 툴인 Plantweb Insight™ 밸브 상태 어플리케이션을 공개했습니다. 새로운 어플리케이션을 사용하여 사용자는 연결된 전체 밸브를 시각화하는 동시에 각 밸브의 상태 지수를 기준으로 작업 우선순위를 정할 수 있습니다. 이를 통해 플랜트 담당자는 밸브 수리 작업을 최적화하여 더 신속하고 효과적인 유지보수 결정을 내리고 중단 시간을 줄일 수 있습니다.  

대부분의 공정 플랜트 및 설비에는 수많은 밸브가 설치되어 있으며, 다양한 용도로 운용되고 있습니다. 밸브에는 공정 매체의 흐름을 조절하기 위해 일제히 함께 움직여야 하는 여러 부품이 있으며, 일부 부품은 매체와 끊임없이 직접 접촉합니다. 이러한 운영 조건으로 인해 마모가 발생하므로 유지 관리 담당자는 각 밸브의 상태를 파악해야 합니다. 일반적으로 현장에서 또는 원격으로 밸브를 개별 검사하여 상태를 확인하고, 밸브 상태 및 후속 조치를 확인하려면 고급 전문 지식이 요구되며 상당한 시간이 소요됩니다.

Plantweb Insight 밸브 상태 어플리케이션은 이해하기 쉽고 직관적인 그래픽을 갖춘 인터페이스를 제공하여 더 빠르고 간단하게 제어 밸브 모니터링 작업을 수행할 수 있습니다. 이 앱에는 독자적인 알고리즘을 통해 생성된 에머슨의 밸브 상태 지수가 포함되어 있으며, 해당 지표를 통해 플랜트 담당자는 각 밸브의 상태를 알 수 있습니다. 사용자는 밸브 상태 지수를 사용하여 밸브의 위험 상태, 밸브 고장 시 발생할 재정적 손실을 비롯하여 플랜트 공정에 관한 정보를 입력할 수 있어 지수의 정보를 더욱 풍부하게 만들 수 있습니다.

이 앱을 통해 사용자는 긴급 수리 상태, 밸브 상태 지수, 재정적 영향, 위험 상태, NE107 경고 상태 등 5가지 지표를 사용하여 수리 및 유지보수 작업의 우선순위를 지정하고 구체적인 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 앱에는 설명, 권장 사항, 권장 조치 시간이 포함되어 있습니다. 마지막 지표는 시장에 최초로 선보이는 본 앱에서만 이용할 수 있는 기능 중 하나입니다.

에머슨의 파이널 컨트롤 사업부의 유량 제어 소프트웨어 제품 관리자인 Jaime Alvarado Millan은 다음과 같이 말했습니다. “Plantweb Insight 밸브 상태 어플리케이션의 모든 기능을 활용하는 플랜트와 시설은 분석 시간을 단축하고, 더욱 빠르게 문제 해결을 하며, 유지보수 작업의 우선순위 설정을 개선할 것입니다. 그 결과 수리 및 유지보수 작업에 필요한 근로 시간이 줄어들고, 가동 시간은 늘어나고, 예기치 못한 가동 중단 또한 줄어들 것입니다. 이 외에도 다양한 이점을 제공하여 생산성을 높이고, 비용은 낮추며, 수익성을 개선할 수 있을 것입니다.” 

자세히 알아보려면 Emerson.com/ValveHealthApp을 방문하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.