Les compteurs de gaz à ultrasons Daniel 3415 et 3416 répondent aux exigences les plus strictes en matière de robustesse sur le terrain afin d'améliorer la fiabilité des mesures et de réduire le coût des opérations de comptage transactionnel de gaz.
HOUSTON, TEXAS (12 janvier 2017) – Les compteurs de gaz à ultrasons double configuration Daniel 3415 et 3416 d'Emerson ont reçu la première qualification technologique du secteur. Décernée par DNV GL, cette qualification permet d'évaluer les performances des débitmètres dans des milieux réels de fonctionnement afin de vérifier que la technologie est conforme aux normes de comptage transactionnel les plus élevées.
Grâce à cette méthode de qualification, il est possible de savoir si les débitmètres répondent aux exigences transactionnelles et contractuelles du secteur lorsqu'ils fonctionnent dans un environnement d'exploitation soumis à la poussière, aux liquides, à l'encrassement, aux dérives et aux pulsations. On peut également valider la capacité des diagnostics avancés des débitmètres à détecter et compenser les perturbations du procédé et à signaler l'encrassement au plus tôt pour préserver leur intégrité et leur précision. La qualification technologique confirme, enfin, la robustesse et la fiabilité des nouveaux compteurs de gaz à ultrasons Daniel en matière de réduction des risques financiers et fournit des informations à l'appui d'une extension des intervalles d'étalonnage afin de réduire les coûts d'exploitation.
« Aujourd'hui, les normes internationales applicables aux compteurs de gaz ne prennent en compte que la conception et l'installation des appareils, mais ne couvrent pas les performances sur le terrain, explique Liv Hovem, vice-président pour le Pétrole et gaz de DNV GL. La qualification technologique de DNV GL teste les performances annoncées du débitmètre et montre l'impact des conditions de fonctionnement sur l'intégrité de l'appareil et la précision du comptage transactionnel de gaz. Avec ces indications, les opérateurs des systèmes de comptage peuvent réduire les risques financiers et améliorer la fiabilité de leurs stations de comptage, ce qui leur permet de satisfaire aux exigences contractuelles de comptage transactionnel. »
Déjà certifiés conformes à la classe de précision 0.5 de la recommandation R137 1 et 2 de l'OIML, les compteurs de gaz Daniel 3415 et 3416 sont les seuls débitmètres à ultrasons du marché à avoir démontré leur robustesse sur le terrain en passant avec succès les essais sur site de DNV GL. Le processus d'évaluation de DNV GL repose sur une démarche scientifique rigoureuse, reconnue par les organismes de réglementation, les compagnies d'assurance et des clients majeurs dans le monde entier. Ce processus est largement accepté et appliqué aux nouvelles technologies dédiées.
« Cette qualification technologique souligne le rôle de premier plan d'Emerson dans sa capacité à répondre aux besoins des clients à la recherche de débitmètres à ultrasons offrant une excellente visibilité des conditions de procédé et de la qualité du gaz, en particulier pour le comptage du gaz riche, sale ou humide, déclare Rob Sedlak, responsable des compteurs de gaz à ultrasons Daniel pour Emerson Automation Solutions. Avec une conception multicorde utilisant des voies de mesure directes, il peut être difficile de détecter l'encrassement et les traces de liquide ou de contamination dans le fond de la conduite. Grâce à l’union parfaite de la conception multicorde et de la technologie réfléchissante au sein d’un même corps, comme c'est le cas pour les débitmètres 3415 et 3416, les opérateurs des réseaux de gaz naturel peuvent détecter les perturbations du procédé bien avant qu'elles n'affectent le comptage et remplacer les procédures d'inspection complexes et fréquentes par des pratiques de maintenance prédictive. »
Pour plus d'informations sur les compteurs de gaz à ultrasons Daniel, rendez-vous sur Emerson.com/Daniel4Plus2Ultrasonic et Emerson.com/Daniel4Plus1Ultrasonic.
À propos d’Emerson
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et d’ingénierie, qui propose des solutions innovantes à ses clients dans le secteur industriel et le secteur des bâtiments résidentiels et commerciaux.Notre activité « Emerson Automation Solutions » accompagne les fabricants de procédés industriels et les manufacturiers afin d’optimiser leur production, et de protéger leur personnel et l’environnement, tout en améliorant leur consommation d’énergie et leurs coûts d’exploitation.Notre activité « Emerson Commercial and Residential Solutions » permet de préserver la santé et le confort des personnes, de garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires, d’améliorer l’efficacité énergétique et de construire des infrastructures durables.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.
Contact :
Khadra Helminski, Emerson
1 (423) 307-7646, Khadra.Helminski@Emerson.com