tipos de cabeza de pozo, automatización del campo petrolífero

Monitores y sensores de gas inalámbricos

Los monitores de gas inalámbricos amplían la cobertura de los gases a las áreas que antes eran demasiado desafiantes y costosas para monitorizar.

petróleo y gas remotos, sistemas de monitorización de petróleo y gas

Monitores de gas inalámbricos

Los monitores y sensores de gas inalámbricos ofrecen una advertencia temprana de la presencia de gas tóxico y mejoran la seguridad del personal. La monitorización de las áreas remotas para buscar fugas de gas suele ser muy difícil y peligrosa. Con frecuencia el costo de la instalación y la operación de los sistemas de detección de gas convencionales es alto en estos sitios. Los monitores de gas inalámbricos ayudan a resolver los problemas de seguridad críticos en las aplicaciones remotas al dar una solución de monitorización de gas confiable y económica.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitores de gas inalámbricos

Funcionamiento

Monitorización inalámbrica

Un monitor de gas inalámbrico usa un módulo de sensor de gas para monitorizar la presencia de gas tóxico. Los sensores de gas electroquímicos consisten en un juego de electrodos separados por material electrolítico. Cuando el gas que se debe detectar se encuentra dentro de la carcasa del sensor, se oxida o se reduce en el electrodo sensor y crea una señal eléctrica en toda la celda, la cual es interpretada por el transmisor y convertida en una señal con capacidad inalámbrica.

Usos comunes

El personal de la planta que no puede monitorizar en forma remota la presencia de gas tóxico podría ingresar en áreas potencialmente peligrosas que conduzcan a condiciones laborales inseguras. Los monitores de gas inalámbricos incrementan la seguridad del trabajador a través de la detección temprana de fugas de gas en áreas difíciles de alcanzar. Algunos ejemplos de aplicaciones remotas desafiantes en las que sería útil contar con monitores de gas inalámbricos son las siguientes: áreas donde se procesa, almacena o transporta petróleo o gas natural; plantas de tratamiento de aguas residuales y fábricas de papel y celulosa.

Métodos alternativos

Un método alternativo para monitorizar el gas tóxico en ubicaciones remotas es el uso de monitores de gas portátiles. Estos dispositivos personales se llevan en la ropa del trabajador y le pueden avisar sobre alguna exposición cuando ya es demasiado tarde, lo que resulta en síntomas como daños graves en el sistema respiratorio, consecuencias sobre el sistema nervioso central o incluso la muerte.

Otra alternativa a los monitores de gas tóxico inalámbricos es el uso de costosos sistemas de monitorización de gas cableados. Los monitores de gas convencionales cableados en ubicaciones remotas tienen altos costos de instalación de cableado y conductos para energía y comunicaciones.

Integración con la red inalámbrica

Una facilidad de uso incomparable

Los monitores de gas inalámbricos se pueden implementar en minutos y se integran fácilmente a las redes inalámbricas existentes, como WirelessHART®. Se usa un gateway inalámbrico para comunicar la presencia de gas tóxico y así eliminar el cableado costoso. A medida que cambian las amenazas en su planta, solo debe ajustar la ubicación de los monitores de gas inalámbricos para incrementar la flexibilidad y la seguridad de la aplicación​​​​​​​.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.