La optimización del desempeño del espesador es crítica para el funcionamiento de una mina, pero la estabilidad del proceso puede ser difícil de mantener debido a la gestión del caudal de lodos. La gestión del caudal de lodos mineros puede verse obstaculizada por la medición del caudal errática, el reemplazo frecuente de los componentes del circuito, las obstrucciones debido a fallas en la bomba o en la válvula de control y una mayor presión de agua para bombear corrientes espesadas.
Las soluciones de gestión del caudal de lodos mineros incorporan caudalímetros avanzados, válvulas y actuadores para ofrecer mediciones de caudal precisas y uniformes, y una mayor capacidad para ayudar a aislar las válvulas en aplicaciones de pastas espesas.
Válvulas de compuerta de guillotina Clarkson
Soluciones de válvulas aisladas firme para un mejor control del caudal de lodos mineros.
Soluciones de medición de la corrosión para tuberías de lodos
Identifique el deterioro de tuberías al principio y planifique las medidas correctivas.
Las presas de relaves mineros son cruciales para una eliminación efectiva de los subproductos de su proceso y son fundamentales para proteger el medio ambiente circundante. Desafortunadamente, pueden fallar debido a desbordamientos o un diseño y construcción inadecuados y aquí es donde un sistema de monitorización de presa de relaves es crucial para la integridad de su presa.
Las soluciones inalámbricas de monitorización de presa de relaves de Emerson le dan visibilidad de los niveles de la presa y de los elementos subsuperficiales. Nuestros expertos en minería pueden guiarlo en la selección de soluciones inalámbricas para garantizar la gestión segura y conforme de sus presas de relaves.
Soluciones inalámbricas de medición de caudal, nivel y presión
Obtenga información sobre la integridad de su presa con el sistema de monitorización de presa de relaves inalámbrico.
Soluciones inalámbricas de monitorizacióno de la bomba
Monitorización inalámbrica de la condición de las bombas de presa de relaves.
In this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.
ver másWith Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
ver másAndy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.
ver másPreguntas frecuentes sobre relaves de minería
Los relaves requiere una gestión eficaz precisamente para hacer que el trabajo de la operación sea rentable. Si bien es poco probable que el riesgo de arrastre afecte el esfuerzo minero real; una presa de relaves colapsada puede acabar con el valor de la mina, así como la reputación de una empresa y la licencia de operación. La monitorización de la presa de relaves inalámbricos puede ayudar a gestionar el riesgo y mejorar la seguridad.
Las válvulas desempeñan una función fundamental en el transporte y egreso de relaves. Debido a que los arrastres son muy abrasivos y a menudo corrosivos, las válvulas de lodo utilizadas en los cables de arrastre debe ser capaces de resistir los cambios en el contenido de sólidos en lodos y permanecer en funcionamiento durante largos períodos de tiempo. Al agregar presión, densidad y velocidad, el transporte de relaves se convierte en un entorno arduo para que una válvula trabaje, y la ubicación remota de muchos estanques de relaves implica que la confiabilidad y el bajo mantenimiento sean extremadamente críticos, ya que el acceso no es conveniente.
Los mineros pueden beneficiarse de la implementación de soluciones de monitorización de la condición de bombas de presa de relaves para mejorar su disponibilidad.