Tecnología PeakVue para el análisis del equipo

Tecnología PeakVue para el análisis del equipo

La tecnología PeakVue brinda indicaciones tempranas y más exactas de fallas que se están desarrollando en las máquinas de rodamientos.

Eliminar la complejidad del análisis del equipo

Eliminar la complejidad del análisis del equipo

Tradicionalmente no se enviaban los datos de vibración a la sala de control porque se necesitaban capacitación y herramientas especializadas para extraer información de los datos.

La tecnología PeakVue de Emerson elimina la complejidad del análisis del equipo para ofrecer una indicación simple y confiable del estado del equipo a través de una única tendencia. PeakVue filtra las señales de vibración para centrarse en el impacto: un mejor indicador del estado integral de los activos en cualquier tipo de elemento rotativo en máquinas de rodamientos.

Y ahora, con la introducción de PeakVue Plus, los usuarios verán que es aún más fácil aprovechar esta tecnología. Vea el siguiente video para obtener más información.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Eliminar la complejidad del análisis del equipo

Funcionamiento

El punto de referencia para un buen rodamiento

Observemos una bomba de proceso típica funcionando entre 900 y 4.000 RPM a medida que pasa por las cuatro etapas de falla de un rodamiento. Al comenzar por la condición del punto de referencia para un buen rodamiento, podemos ver una cantidad significativa de vibración general. Sin embargo, es importante destacar que el valor PeakVue está en cero. Esto se debe a que en una buena máquina, instalada correctamente y bien lubricada esto no debería afectar. Por lo tanto, establecemos el principio del cero: el PeakVue en una buena máquina debe estar en cero o cerca de cero.

Falla de la etapa 1

En la etapa 1 de la falla de rodamientos, inicialmente el defecto no es visible para el ojo humano. No hay cambios en la vibración general, pero PeakVue ya ofrece una indicación de que algo está sucediendo. Cuando aumenta a un valor de 10, significa que hay un problema en el rodamiento.

Falla de la etapa 2

En la etapa 2, comienzan a aparecer pequeñas escoriaciones y el rodamiento tendrá menos del 10 % de su vida útil. Por lo general, aún no hay indicaciones del desarrollo de fallas en la vibración general, pero PeakVue sigue subiendo. Cuando se duplica y llega a 20, significa que el rodamiento tiene problemas serios.

Falla de la etapa 3

En la etapa 3, el daño del rodamiento ya es claramente visible. Puede comenzar viendo un pequeño aumento en la vibración general de +/- 10 %. Mientras tanto, PeakVue sigue mostrando los avances en la gravedad de la falla.

Falla de la etapa 4

En la etapa final de la falla de rodamientos, la vibración total puede subir un 20 % o más. En comparación, PeakVue sigue aumentando rápidamente (quizás hasta 40 g) y señaliza que el rodamiento se está acercando al final de su vida útil.

Falla de máquinas

Habrá un marcado aumento en la vibración general en el punto de falla real, pero será demasiado tarde para planificar. En efecto, esto es una notificación de que la máquina se está apagando. En contraste, PeakVue ha estado indicando un error en desarrollo durante las últimas semanas y meses. Inmediatamente antes de la falla, los niveles de PeakVue pueden alcanzar rápidamente picos de 50 g o más.

Evite las fallas no programadas en las torres de enfriamiento

Evite las fallas no programadas en las torres de enfriamiento

La tecnología de vibración inalámbrica combinada con la tecnología PeakVue ayuda a identificar problemas potenciales, a programar el mantenimiento y a prevenir las paradas no programadas en las torres de enfriamiento.

Más información

Lo más reciente

El nuevo sensor de vibraciones fácil de implementar de Emerson simplifica la monitorización de...

El nuevo monitor inalámbrico de vibraciones utiliza análisis integrados para predecir cuándo, cómo y por qué los activos pueden fallar, lo cual...

Explicación de PeakVue Plus

Stewart Bowers, ingeniero principal de R&D aplicado, explica cómo funciona.

Emerson añade la capacidad de análisis predictivo para mejorar la fiabilidad de los equipos...

El firmware de análisis de vibraciones PeakVue™ Plus mejora el respaldo en la toma de decisiones para los técnicos de campo
Habilite JavaScript para usar este sitio web.