艾默生增强能力,提高资产监测软件的多功能性

AMS 边缘计算设备和原生软件

AMS 边缘计算设备功能多样,可安装在设备上用于机械状态监测,同时为旋转设备提供在线过程监测功能和分析数据。AMS 边缘计算设备的开箱即用软件功能强大,可提供易于理解的分析数据和报告并发出警报。高分辨率图像



轧机机械加工

更新后的AMS 边缘计算设备适用于更多工业旋转设备,例如轧机(如图所示)、回转窑、破碎机、挤压机、干燥罐、大型减速齿轮箱等。高分辨率图像

AMS 边缘计算设备有了新的更新,增强了内置应用程序中的测量、分析和配置功能,添加了新的设备模板

德克萨斯州奥斯汀
(2024 年 5 月 2 日)— 全球软件和工程先进企业艾默生对其屡获殊荣的 AMS 边缘计算设备中嵌入的一体化开箱即用软件和测量功能进行了改进,AMS 边缘计算设备采用基于 CHARM 的技术,是用于监测工业机械的边缘过程分析解决方案。

固件升级后,扩展了软件中的仪表板的功能,增强了数据收集功能,并实现了更高程度的可配置和定制能力,从而改善了最终用户的体验并提高了多功能性。不仅网络安全得以加强,AMS 边缘计算设备中嵌入的 PeakVue Plus 技术也得到了加强,现在用户可以进一步定制报警级别,从而了解总体影响的严重程度。

本次更新在软件中引入了新的可选机械设备模板,从而扩大了 AMS 边缘计算设备适用的行业和专业机械类型及应用范围。除了监测常见的泵、风机、电机和齿轮箱等高速设备外,AMS 边缘计算设备现在越来越多地用于监测低速或特殊设备,例如轧机、回转窑、破碎机、高压辊磨机、干燥罐、风力涡轮机、挤压机、生物精炼设备、大型起重机、筛网等。

不仅 AMS 边缘计算设备内置的开箱即用软件得到了改进,与 AMS 机械管理软件的集成也得到了改进,可以进行高级分析。现在一台 AMS 边缘计算设备可以容纳 12 个独立的数据收集以进行高级分析。

AMS 边缘计算设备现在包括 Fleet Manager 软件,这是一个简单的实用工具,用于一次性快速更新多达 500 台设备的固件,且无需进入现场,从而节省了宝贵的时间。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。