艾默生软件帮助 Intermountain Power Agency公司提供无碳电力

Intermountain Power Plant

艾默生的 Ovation™ 软件和自动化技术将对 Intermountain Power Agency 的 IPP Renewed 电厂进行安全可靠的控制与监测,将该电厂即将退役的燃煤发电项目转型为能够可靠供应无碳电力的创新设施。 图片来源: Intermountain Power Agency。
高分辨率图像

根据转型计划,Intermountain Power Agency公司将在美国西部建立清洁能源中心,为绿氢制造、储存及发电奠定数字基础

匹兹堡(2023 年 2 月 14 日)– Intermountain Power Agency公司选择与全球软件和工程领域佼佼者艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)合作,帮助区域可再生能源中心(IPP Renewed 电厂)实现自动化运营。艾默生作为邻近的 Mitsubishi Power公司先进清洁能源储存中心的自动化供应商,积累了大量电力行业专业知识和制氢经验,这将帮助 Intermountain Power Agency公司在其位于犹他州的 IPP Renewed 电厂的整个生命周期内提高安全性、降低成本并简化维护。

IPP Renewed 电厂将即将退役的 Intermountain公司燃煤电力项目升级为创新型清洁能源解决方案,以满足电力市场日益增长的快速脱碳和监管需求。该电厂与 Mitsubishi 的先进清洁能源储存中心相邻,占据地理优势,因此能够充分利用储存的绿氢,按需向西部六州供应无碳电力。在生产高峰期利用可再生能源制造的绿氢将储存在该中心的地下盐洞中,以供 IPP Renewed 电厂的氢燃气轮机在标准和高峰用量期间发电。

Intermountain Power Agency公司的总经理 Cameron Cowan 表示:“寻找创新方法以推进可再生能源实现调度分配,对于满足国家的电力需求和实现净零排放目标至关重要。艾默生拥有可再生能源行业专业知识以及复杂项目的成熟自动化经验,我们选择与之合作,将有助于我们建立数字优化的设施,为未来几十年供应可靠的无碳电力。

840 兆瓦的 IPP Renewed 电厂在启动之初将采用 30% 的氢燃料和 70% 的天然气混合运行,到 2045 年逐步扩展到采用 100% 氢燃料。艾默生的 Ovation™ 软件和自动化技术以及网络安全解决方案将有利于绿氢制造、储存和发电过程轻松集成,并提高可见性,还可对 IPP Renewed 电厂配套设施运营进行可靠、安全的控制与监测。 

艾默生共用事业部总裁 Bob Yeager 表示:“成功管理可再生能源的供需,将是发电设施在低碳能源未来竞争中的一个关键差异化因素。Intermountain Power Agency公司积极推行关键新兴技术并采用创新型自动化软件和解决方案,安全可靠地满足消费者需求,为能源发电市场上的所有企业创造一种模式,从而重构发电行业版图。”

艾默生将帮助 Intermountain Power Agency公司实施端到端的集成 Ovation 平台 — 从 Mitsubishi 先进清洁能源中心的绿氢制造和储存到 IPP Renewed 电厂的无碳发电全面覆盖。该电厂还将利用各种数字解决方案(如艾默生和 Mitsubishi 联合开发的下一代整体工厂模拟),优化性能和可靠性,实现预测性和人工智能驱动的维护策略,实现运营决策的自动化,

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。