利用专业技术与经验帮助生产商提高可靠性进而取得标杆绩效。
通常,保持资产可靠性意味着需要定期维护……确保您有合适的员工快速修理并更换资产,从而缩短停机时间。
现在,行业领导者们已经意识到具有前瞻性的、依靠管理带来可靠性的策略是提高股东利益的重要途径, 这也是阻止运行绩效下降、改善生产可用性、降低运营成本的利器。 另外,它还能保证您的业务正常运行。
艾默生拥有广泛的服务和技术组合,可以支持您实现标杆可靠性。
案例研究
壳牌公司在开始创建全球首个浮式 LNG (FLNG) 生产设施时,为了确保项目取得成功,他们选择了艾默生作为主要自动化承包商。 但壳牌公司的项目策略已超越了项目本身。 其策略的一个关键点是通过预测性维护来获得卓越运营绩效。
BP 在开始提高其 Whiting 炼油厂的生产可靠性和安全性时,为了避免成本巨大的项目停机时间,他们与艾默生开展了合作。
任何制造企业如果想要以成本最低和设备故障率最低的方式成功地维持生产正常运营,都必须实施覆盖整个组织的可靠性计划。 该计划必须成为或从文化基础上发展成为一个可持续的业务策略。 Corbion 就是严格遵循这一规则的典范。
通过提高可靠性来收回股东价值的策略。
使用艾默生经验证的方法延长大修周期,并缩短大修时间。
提供集成式监控技术包和服务,用于维护资产的健康和性能。
可靠性策略如何成为财务业绩的关键推动者。
网络研讨会:标杆企业如何延长周转时间与提高可靠性之间的间隔
了解艾默生如何助您的公司实现卓越运营绩效。
使用艾默生的服务和技术确保安全可靠的运营
艾默生项目确定性方法通过减少成本、降低复杂性、改善灵活性,改善了项目失败的行业趋势。
了解艾默生如何帮助您提高现场能源绩效并减少排放。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。