通过接入各种 OT 平台的无关接口,轻松连接艾默生源以及第三方源。
AMS Optics
这款企业级软件,可通过简化数据管理、自动化工作流程和增强的决策支持来提升业务绩效。
得克萨斯州奥斯汀(2023 年 8 月 15 日)— 全球软件和工程领域佼佼者艾默生将其 Plantweb™ Optics 企业资产性能平台并入 AMS 产品系列解决方案,从而为用户提供工况监测、工作流程一体化等统一解决方案。
AMS Optics 将扩展 AMS 可靠性平台,帮助企业实现无界自动化目标,提供从传感器、边缘到企业级协作环境的全套一流工况监测技术。
了解更多。
AMS 智能设备管理系统数据采集工具将智能现场设备的运行状况信息集中到 AMS Optics 中。
向相关用户提供清晰、有用的资产健康状况。使您在过程受影响前采取行动解决问题,避免产品不良乃至代价昂贵的停车。
产品说明书:集成 AMS 智能设备管理系统的 AMS Optics
用户在 AMS Optics 用 AMS 机械管理软件数据采集工具上可监测旋转机器的运行状况并更好地掌握活动情况,甚至在手机上就可以完成。
提高了解程度使用户能够执行异常分析,而不仅仅是检查收集到的每条数据,从而提高生产力和效率。
通过专业方式管理您的资产,并启用一体化工作流程
通过接入各种 OT 平台的无关接口,轻松连接艾默生源以及第三方源。
为了提升过程可靠性,您需要能够查看关键资产的状态,并了解这些资产在一段时间内的表现。借助 AMS Optics 的历史库功能,可即时查看资产健康状况和参数历史记录。
.
统一集中的连接管理位置不仅提升可维护性和安全性,还能更有效地集成外部客户端和研发环境。
灵活的模块化架构无需大量重新设计即可在内部或通过 cloud 集成到已有系统,也无需中断运行执行例行维护和恢复功能。
CMMS 界面将资产从 AMS Optics 映射到您的 CMMS,因此可以在设施内发生过程问题之前主动创建工作请求。这样,您就可以整合工作流程并推动采取纠正措施。
艾默生的数据管理技术开发遵循业内建议的网络保护和数据主权高标准。
使人员能够访问相关信息、提高工作流程效率、强化移动应用程序。
通过可组态配置文件根据角色授予用户访问权限,并且通过仅使用必要信息定义的虚拟命名空间访问外部合作伙伴。
通过统一直观的用户界面,实时地将进行了优先级排序的可操作信息自动传输给现场或非现场的相关人员。
出现问题时生成工作流程,验证适当运行响应后关闭工作流,提高闭环可靠性。
专用文库集合文档、视频和分步程序,供您的人员访问,加强培训和知识传授。
联系艾默生工业企业软件专家
咨询专家,了解 AMS Optics 如何帮助您提升整个企业的产能。