成为采矿、矿产和冶金运营商值得信赖的全球合作伙伴
Newmont 的亚纳科查 (Minera Yanacocha) 矿区还利用以下优势:
- AMS 智能设备管理系统可实时在线访问智能仪表诊断与警报,并提供设备健康状况和故障诊断信息。
- AMS Trex 现场设备通讯器无需其他专用工具,即可帮助现场工作人员提高工作效率并解决复杂的设备问题。
- AMS 9420 无线振动变送器和 AMS 机械健康管理系统,用于振动数据采集与分析。
对无法通过艾默生罗斯蒙特 848T 高密度无线变送器实施有线解决方案的 SAG 磨机进行持续温度监测。
Newmont 位于秘鲁的亚纳科查 (Minera Yanacocha) 矿区是拉丁美洲最大的金矿,
也是世界第二大金矿。1993 年 8 月 7 日,该矿开采出第一块金子。从 1993 年至 2012 年,亚纳科查矿区在环境和社会责任项目上共投资了 10 多亿美元,并持续为此做出贡献。
Newmont 正在寻找一种经济高效且可靠的方法来监测 SAG 磨机的电机温度,该电机是其生产过程中至关重要的设备。持续的温度监测使操作人员能够避免工厂意外停工,否则可能导致高达 140 万美元/天金、银和铜的生产损失。仅仅更换一根电机立柱就要停产 2 天,进而导致 280 万美元的生产损失,以及 40 万美元的维修和零部件成本。测量点的持续转动使得有线解决方案几乎不太行。
Newmont 实施了基于 IEC
62591 (WirelessHART®) 标准的智能无线解决方案,使用罗斯蒙特 848T 高密度
无线变送器测量电机立柱上 4 个不同点的温度。该设备安装到功能强大的 16.5 MW SAG 磨机电机上时,电机将会以 8-9 RPM 的转速连续旋转。同时,安装在靠近磨机位置的智能无线网关可与 DeltaV 控制系统通过 Modbus 进行连接,为其提供能够记录趋势变化以及监测预警所需的相关数据 。
“智能无线技术能够在线监测关键设备的运行状态,有助于避免发生代价高昂的工厂停产。无线网络的设置简单快速。我们计划在整个 Newmont 公司范围内安装类似的应用。”
维护总工长
借助艾默生的智能无线解决方案,Newmont 能够持续
监测旋转电机的温度,以防止发生过热情况,
进而可能导致代价高昂的工厂停产。放置和配置
无线网络非常简单,只需很短时间即可完成。DeltaV
控制系统可管理 FOUNDATION 现场总线和智能无线通讯总线。若温度超出正常工作范围,系统会发出警报通知操作员。此外,趋势功能使 Newmont 能够向电机制造商提供可用于改进的信息。
点击咨询,了解艾默生工况监测专家团队如何帮助您启动、扩展或改进当前的计划或项目。