AMS 智能设备管理系统
全厂范围智能现场设备的数据、工作情况和关键分析信息的可见性。
AMS 智能设备管理系统改变了工厂管理智能现场设备的方式。
AMS 智能设备管理系统添加了一项新兴技术 — 现场设备集成 (FDI),彻底改变了工厂与其设备的通讯的方式。FDI 结合了 EDDL 和 FDT/DTM 技术的优势,为设备集成提供了一种标准方法。部署了 FDI 的 AMS 智能设备管理系统降低了复杂性,简化了设备管理,不仅易于使用,还帮助最终用户和设备制造商节省了成本。
关于 AMS 智能设备管理系统中的现场设备集成 (FDI)
将多达 30,000 台设备的数据添加到一个单一数据库中,该数据库包含了您连接在不同主机系统上的全部智能设备数据,包括配置有 AMS Trex 等现场通讯器的离线设备数据。通过安全网络中的各个站点访问浏览器界面,即可查看设备健康状况和标定状态,从而扩展资产管理功能。
AMS 智能设备管理系统集成了 AMS Optics 等企业级应用,能够提供可视化的仪表健康状况。作为一个可靠的数据来源,它借助开放的工业协议,为您提供连接在各种 DCS、PLC 或安全系统上的设备数据,从而进行数据分析以改进流程。
利用历史基线数据和性能信息,您可以分析趋势,以确定何时需要更换或维护。AMS 智能设备管理系统提供了能够体现差异的可视化图表,并为您提供解决问题的建议性操作。
AMS 智能设备管理系统支持设备测试方案的定义、设备标定调度和设备标定数据的管理。通过无纸化操作以规避文档出错,并通过自动存档减少不必要的工作。
使用组态模板和批量组态缩短设备调试时间
通过批量设备组态加速启动和调试。只需创建一次设备组态模板,即可应用于同类型设备,并可通过内置验证报告再次验证更改。使用 AMS 智能设备管理系统自动配置和验证设备,至多可减少 80% 的工作量。
了解为什么自 1996 年以来,艾默生的 AMS 智能设备管理系统一直是业内首选的智能现场设备管理软件应用程序,并深受全球前沿制造商的信赖。
SNAP-ON 应用程序和高级选项
推荐使用 AMS 智能设备管理系统 SNAP-ON 应用程序和高级选项来强化单一设备或一组设备的信息及其诊断功能。对于现有 AMS 智能设备管理系统用户,高级选项和 SNAP-ON 应用程序可为您提供一种经济实惠的方法,将您的现场设备、阀门、标定和无线网络程序提升到新的水平。
AlertTrack SNAP-ON 应用提供了可视化的现场设备健康状况和参数变化记录。对多个设备进行分组,设置待扫描或记录的参数,或分析趋势以识别问题资产。将警报发送到您的手机或其他移动设备,以便您接收设备健康状况或过程工况的实时通知。AlertTrack SNAP-ON 应用有助您确定问题的根本原因,以便您在设备损坏之前解决故障。
您可以通过 AMS ValveLink SNAP-ON 应用,使用 HART® ,Foundation™ 现场总线连接的 FIELDVUE™ 智能阀门定位器的相关功能。它提供的 PC 环境便于诊断 DVC2000、DVC5000、DVC5000f、DVC6000、DVC6000f、DVC6200 和 DVC6200f 系列智能阀门定位器的运行特性。
AMS Wireless SNAP-ON 应用为您提供更强大的无线网络管理能力。规划您的网络并对照建议的设计实践对其进行验证。安装好无线网络后,就能够以图表方式查看通讯和状态,从而通过预测诊性断识别潜在的问题点。
标定助手 SNAP-ON 应用可与记录标定仪连接,用以管理 HART、Foundation 现场总线、IEC 认证的 WirelessHART® 和常规设备的标定。通过它可轻松将设备按测试方案和标定路径进行分组,实现高效运行。
AMS 智能设备管理系统中集成了 DCMlink SNAP-ON 版技术,使您可以在与其他艾默生工厂资产相同的环境中诊断、配置和监控您的执行机构。
ProofCheck™ 是安全仪表系统(SIS)的一项开箱即用测试解决方案。ProofCheck 将常规 SIS 测试的所有元素整合到一个解决方案中,包括现场设备、布线、信号调节器、安全逻辑、BPCS 逻辑、最终控制元件响应以及手动输入的数据。所有信息被捕获后将存于数据库,并通过内置报告进行展示。
Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON 应用使您能够在 HART 和 Foundation 现场总线连接的罗斯蒙特® 3095 MultiVariable™ 变送器以及 HART 罗斯蒙特 3051S MultiVariable 变送器上执行扩展组态和测试计算功能。
仪表校验 SNAP-ON 应用能够方便您在控制室里校验和记录 Micro Motion® 科里奥利质量流量计的性能和整体健康状况。您可以提前预定仪表校验测试,以便进行前瞻性维护工作。
您可使用 QuickCheck SNAP-ON 应用修复多个设备的输出以进行系统联锁检查。QuickCheck SNAP-ON 应用可以一次可以检查多个设备,简便又快捷。您也可以保存这些步骤,以便再次运行。
艾默生还集成了如 Masoneilan 的 ValVue、Smar 的 Valid 以及 Flowserve 的 ValveAnalysis SNAP-ON 这类第三方应用。AMS 智能设备管理系统支持艾默生对您的工厂资产的开放性和集成性承诺。