기계 상태를 전력 산업에 적용

발전 설비 상태 모니터링

모니터링 기술을 통합하여 가동 중단 및 전력 손실을 감소시켜 플랜트 가용성 및 신뢰성 향상

변화하는 환경에서 약속 이행

귀사의 발전 설비는 일관된 부하 프로필을 제공하고 일상적인 수요 최고치를 처리하도록 설계되었습니다. 그러나 신재생 에너지에 대한 수요가 증가하고 천연가스를 저렴하게 이용할 수 있게 되면서 운영 방식에 변화가 일어났습니다.

그리드 공급이 일정하게 유지되면 사이클링이 증가하고, 이로 인해 장치 열소비율이 증가하고 예기치 않은 중단이 발생할 수 있습니다. 귀사의 장비, 예산 및 플랜트 담당자는 그리드 수요를 충족하겠다는 약속을 이행하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 장비 고장 전에 발생하는 결함을 파악함으로써 안정적인 운영으로 이어지는 유지 관리 활동을 계획하고 재해 발생의 위험을 최소화할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 변화하는 환경에서 약속 이행
변화하는 환경에서 약속 이행

전력 산업 사례 연구

무선 진동 모니터링 | Power Co.

“에머슨은 다운타임을 줄이고 시간 기반 활동에서 상태 기반 유지보수로 전환하기 위해 항상 노력하고 있습니다.”

- 모니터링 및 진단 부문 수석 매니저 

미국 전력 유틸리티 회사가 2022년 말까지 모든 화석 현장에 에머슨 AMS 무선 진동 모니터 약 5000대의 네트워크를 구축하는 이유를 알아보십시오.


무선 PeakVue | BOP(Balance-of-Plant)

North American Power 고객이 PeakVue 기술, AMS 무선 진동 모니터, AMS 머신 작동 등을 활용하여 다음을 수행하는 방법을 알아보십시오. 

  • 진동 데이터 수집과 관련된 인건비 절감.
  • 진동 데이터를 보다 자주 확보하여 상태나 급부상하는 문제에 대한 모니터링을 개선. 
  • 공장 가동 중단 또는 가동 중단으로 인해 비용이 많이 드는 계약 위약금의 발생 위험을 감소.

그린 수소 발전

Mitsubishi Power Americas가 AMS 장치 관리자를 비롯한 에머슨 자동화 시스템 및 소프트웨어를 활용하여 어떻게 안전성을 높이고, 비용을 절감하며, 지속 가능성을 개선하고, 세계 최대의 그린 수소 생산자 및 저장 시설에서 유지보수를 개선하였는지 알아보십시오.

터빈 보호에 적합한 AMS 6500

Xcel Energy는 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 두고 330만 명 이상의 전기 고객과 180만 명의 천연가스 고객에게 에너지를 공급하는 미국의 주요 전기 및 천연가스 유틸리티 기업입니다.

터빈을 제어하기 위해 Ovation을 설치하는 과정에서 Xcel은 Pawnee Station(콜로라도)에서 에머슨의 AMS 6500을 도입했으며, 현장 직원은 Ovation 시스템과 완전하고 쉽게 통합할 수 있는 기계 상태 관리 솔루션을 확보할 기회를 얻었습니다. 다른 터빈 보호 시스템을 구매하기로 계약이 체결되었음에도 불구하고 그 계약을 취소하고 AMS 6500을 주문했습니다.


플랜트 전체의 상태 모니터링

“에머슨은 그 어느 때보다 더 많은 중요 자산을 모니터링하고 있습니다. 예측 유지보수의 가치에 대한 문서화된 증거가 리더들의 손에 있습니다. 계획하지 않은 가동 중단을 방지하고 유지보수 작업을 보다 효과적으로 계획할 수 있도록 TEP의 능력을 변화시켰습니다.”

애리조나의 414,000명 이상의 고객에게 전력을 공급하는 Tucson Electric Power가 에머슨의 AMS 6500 및 무선 진동 트랜스미터를 활용하여 현장 전체의 상태 모니터링 및 다음 사항을 새롭게 구상한 방법에 대해 알아보십시오.

  • 유지보수 및 교체 비용 100만 달러 절감
  • 1년 이내에 750,000달러 이상 절약
  • 접근이 어려운 구역의 장비까지 모니터링을 확장하여 안전 강화 


사실 및 수치

사실 1

플랜트의 39%는 모니터링 기능을 확장하여 계획하지 않은 가동 중단 시간을 줄일 계획입니다.

사실 2

플랜트의 86%가 모든 유지보수 작업의 일부를 아웃소싱하고 있습니다.

사실 3

플랜트의 46%는 예측 유지보수 전략을 발전시켜 계획하지 않은 가동 중단 시간을 줄일 계획입니다.

발전소

냉각기 펌프 및 팬 모니터링

AMS 9420 무선 진동 트랜스미터
발전소
AMS 9420 무선 진동 트랜스미터
AMS 9420 무선 진동 트랜스미터
AMS 9420 무선 진동 트랜스미터는 운영 및 유지 관리 담당자가 사용할 수 있도록 매우 안정적이고 자가 구성되는 무선 네트워크를 통해 진동 정보를 전달합니다. AMS 무선 진동 모니터와 같은 여러 이점을 갖추고 있어 다음 응용 분야에서 선호되는 장치입니다.
발전소
냉각기와 같은 고성능 플랜트 자산에 대한 고급 예측 – 에너지 비용 절감에 이상적인 솔루션.

가스 터빈 모니터링

AMS-6500-ATG
발전소
AMS-6500-ATG
AMS 6500ATG
가스 터빈과 같은 고성능 플랜트 자산에 대해 사전 예측 및 보호 - 노후된 보호 전용 시스템에 이상적인 솔루션입니다.
발전소
AMS 6500ATG
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동...

스마트 M&D 센터

차세대 스마트 유지보수 및 진단 • 원격 진동 분석/근본 원인(Root Cause) 진단• 원격 공정 효율성 분석• 모니터링 시스템 상태 확인

발전기 모니터링

AMS-6500-ATG
발전소
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
발전기와 같은 고성능 플랜트 자산에 대한 고급 예측 및 보호 - 노후된 보호 전용 시스템에 이상적인 솔루션.
발전소
AMS 6500ATG
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동...

응축수 펌프 모니터링

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
응축수(수직) 펌프와 같은 고성능 플랜트 자산에 대한 고급 예측 - 일반적으로 접근하기 어려운 침수형 수직 펌프에 이상적인 솔루션

기어박스, 팬 및 펌프 모니터링

AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor
AMS 장비 모니터
예측, 보호 및 공정 모니터링 기능을 제공하는 동시에 퍼베이시브 센싱을 관리하고 장비에 장착하여 케이블 연결을 줄일 수 있도록 설계. 진동 및 공정 입력 CHARMS 포함 최대 12개의 CHARMS를 수용합니다.
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor | Overview
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

기어박스, 팬 및 펌프 모니터링

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS 무선 진동 모니터
운영 및 유지보수에 필요한 전체 진동 데이터 및 기계 상태에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. AMS Device Manager를 통해 진단 데이터를 표시할 수 있는 한편, 제어 시스템이나 플랜트 이력에 쉽게 통합할 수 있습니다.
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

제어실

실시간 운영자 - 실행 가능한 정보 • 전체 진동 값 • 경보 및 위험 알람 • PeakVue 판독값

냉각기 펌프 및 팬 모니터링

AMS-6500-ATG
발전소
AMS-6500-ATG
AMS 6500ATG
냉각기 펌프 및 팬 과 같은 고성능 플랜트 자산에 대해 사전 예측 및 보호 - 노후된 보호 전용 시스템에 이상적인 솔루션
발전소
AMS 6500ATG
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동...

증기 터빈 모니터링

AMS-6500-ATG
발전소
AMS-6500-ATG
AMS 6500ATG
증기 터빈과 같이 고성능 플랜트 자산에 대한 고급 예측 및 보호 - 노후된 보호 전용 시스템에 이상적인 솔루션.
발전소
AMS 6500ATG
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동...

보일러 공급 펌프 및 터빈 모니터링

AMS-6500-ATG
발전소
AMS-6500-ATG
AMS 6500ATG
보일러 공급 펌프 또는 터빈과 같은 고성능 플랜트 자산에 대한 사전 예측 및 보호 - 노후된 보호 전용 시스템에 이상적인 솔루션
발전소
AMS 6500ATG
생산성 및 제품 품질 유지와 함께 대부분의 플랜트에서 가장 중요한 목표 중 하나는 안전입니다. 이 목표를 달성하는 데 필수적인 도구는 가장 중요한 생산 자산에 사용하는 보호 시스템 및 위험을 정확하게 탐지하는 능력입니다. 사전 결정된 매개 변수를 초과하는 경우, 이 시스템은 생산 자산을 정지시켜 기계 손상을 방지하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 잠재적으로 생명을 구하는 훨씬 더 중요한 기능을 수행합니다. 에머슨의 AMS 6500 ATG는 AMS 머신 작동...

Ovation에 내장된 데이터가 기계 상태를 관리

Ovation 사용자라면? Snap으로 상태 모니터링을 시작하세요. 

에머슨의 선구적인 신뢰성 솔루션 포트폴리오는 에머슨의 Ovation™ 통합 제어 및 안전 플랫폼과 AMS 장치 관리자 등 기존 운영 및 소프트웨어와 융합되어 기업 전반에 걸쳐 한 단계 업그레이드된 생산성과 의사 결정을 편성하도록 돕습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Ovation에 내장된 데이터가 기계 상태를 관리
Ovation에 내장된 데이터가 기계 상태를 관리합니다
터빈을 위한 예측 및 보호

터빈을 위한 예측 및 보호

시설에 있는 여러 종류의 자산을 가동 중단하면 플랜트 출력이 멈출 수 있지만, 터빈만큼 복잡하고 비용이 많이 드는 것은 거의 없습니다

직원들에게는 이 중요 자산을 위해 신뢰성을 극대화할 분산 제어 시스템(DCS)과 결합된 예측 인텔리전스 및 보호 기능을 갖춘 완벽한 시스템이 필요합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 터빈을 위한 예측 및 보호

BOP(플랜트 보조 장비) 자산 전반에 걸친 신뢰성 유지

시설에는 보일러 공급 펌프, 압축기, 모터 등 용적에 영향을 주는 자산이 많습니다.

이러한 BOP 자산은 비즈니스 목표를 달성하는 데 필수적이며 터빈과 동일하게 현장에서 입증된 모니터링 기술이 필요합니다. 에머슨의 무선 및 경로 기반 솔루션은 품질 모니터링과 이러한 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 구현의 완벽한 조화를 이루고 있습니다.

AMS 무선 진동 모니터 살펴보기

AMS 2140 기계 상태 분석기 살펴보기

AMS 장비 모니터 살펴보기

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 BOP(플랜트 보조 장비) 자산 전반에 걸친 신뢰성 유지
BOP(플랜트 보조 장비) 자산 전반에 걸친 신뢰성 유지
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.