Miniera canadese si aggiudica il programma di affidabilità dell'anno di Emerson

Programma per l'affidabilità 2018 - Detour Gold

Bruce Hawkins (a sinistra) di Emerson premia i rappresentanti di Detour Gold con il Reliability Program of the Year durante l'Emerson Global Users Exchange del 2018 che si è tenuto a San Antonio, Texas. Immagine ad alta risoluzione


Riconoscimento annuale che premia Detour Gold per la strategia attuata per il raggiungimento di una disponibilità da quartile superiore

AUSTIN, TEXAS (5 ottobre 2018) - Emerson ha assegnato il suo premio Reliability Program of the Year a Detour Gold durante l'Emerson Global Users Exchange del 2018 a San Antonio in Texas. Il riconoscimento intende premiare l'impegno profuso da Detour Gold per migliorare l'affidabilità presso la miniera di Detour Lake in Ontario, Canada. Una delle maggiori miniere d'oro del Canada, con riserve totali che si avvicinano ai 16 milioni di once, Detour Lake ha messo in campo le sue strategie per l'affidabilità garantendo la disponibilità totale per il 2017/2018 che è del 22% superiore agli obiettivi di Detour Gold.

Per avvicinarsi alla visione aziendale di tempi di funzionamento dell'impianto del 92% per la miniera che opera 24x7x365, il team di Detour Gold ha sviluppato un programma per l'affidabilità esteso all'intera azienda. Il programma è centrato sulla manutenzione predittiva e proattiva in tutto l'impianto, con l'individuazione di tre aree chiave: lubrificazione, vibrazione e convogliatore. A supporto di queste strategie, Detour Gold ha dato ulteriore spazio al team per l'affidabilità, passando da un singolo membro a dodici, in soli cinque anni.

"Il reparto dell'affidabilità viene riconosciuto come un valore aggiunto per l'impianto di processo e Detour Gold Corporation", ha affermato Donald Prevost, Reliability Specialist di Detour Gold. "Nel complesso la riduzione dei costi ottenuta non solo copre i costi del reparto, ma consentono di investire altre risorse in nuove iniziative per l'affidabilità".

Il team dell'affidabilità esegue la manutenzione predittiva su tutte le apparecchiature interessate, compresi i test successivi alla manutenzione, utilizzando tecnologie predittive per verificare che la manutenzione sia della massima qualità possibile. I risultati sono un rispetto delle programmazioni che è cresciuto del 12% e una riduzione complessiva del 16% del lavoro non programmato, un segnalatore fondamentale dell'efficienza dei piani per l'affidabilità. 

"Con gli impianti in tutto il mondo che hanno avviato un percorso verso la trasformazione digitale, Detour Gold rappresenta un esempio di come l'affidabilità sostenibile sia una parte integrante di tale processo", ha ricordato Thomas Waun, General Manager del gruppo Operational Certainty Consulting di Emerson. "La promozione di una robusta cultura dell'affidabilità con il personale e le apparecchiature giuste e una fase fondamentale sulla strade che porta le organizzazioni a prestazioni da quartile superiore".

Il team dell'affidabilità ha sviluppato un programma di lubrificazione completo, installato dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni online con l'AMS 6500 Machinery Health Monitor, l'AMS 2140 Machinery Health Analyzer e l'AMS Machinery Health Manager di Emerson e sviluppato un sistema per addestrare in modo adeguato i tecnici per il monitoraggio e la manutenzione di circa 4 chilometri di nastri trasportatori fondamentali per il funzionamento dell'impianto. 

Stabilito nel 1989 per premiare aziende e team di affidabilità che operano per garantire la massima affidabilità e le migliori pratiche di manutenzione a livello globale. Le altre aziende nominate insieme a Detour Gold erano Bayer Crop Science con sede nello Iowa e Sadara Chemical Company con sede in Arabia Saudita.

Per ulteriori informazioni sulle consulenze per la certezza operativa di Emerson, visitare il sito www.Emerson.com/OpCertCon

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.