Emerson presenta un trasmettitore di livello radar di facile utilizzo e abilitato alla tecnologia Bluetooth, progettato per garantire operazioni sicure e ottimizzate

Trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 3408

Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 è stato progettato per la massima facilità d'uso in ogni punto di contatto, con un conseguente aumento della sicurezza e delle prestazioni dell'impianto. Immagine ad alta risoluzione



Trasmettitore di livello Rosemount 3408 con certificazione IEC61508 (SIL2)

Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 è certificato in base alla norma IEC 61508 sulla sicurezza da un ente terzo per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza (SIL2).
Immagine ad alta risoluzione




Scopri di più sul trasmettitore di livello Rosemount 3408 in questo breve video.

Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 semplifica la messa in opera, l'utilizzo e la manutenzione, migliorando la sicurezza e le prestazioni dell'impianto

GÖTEBORG, Svezia
(23 gennaio 2023) - Emerson ha presentato il trasmettitore di livello Rosemount™ 3408, un dispositivo radar non contattivo progettato per ottimizzare la facilità d'uso in ogni punto di contatto, con conseguente aumento della sicurezza del sito e dei lavoratori e miglioramento delle prestazioni dell'impianto. Il Rosemount 3408 è una soluzione versatile per la misura di livello, adatto all'uso in un'ampia gamma di settori e applicazioni, come lo stoccaggio di sostanze chimiche, i serbatoi di miscelazione e le applicazioni all'aperto.

Sebbene i vantaggi della misura di livello radar siano ampiamente riconosciuti e abbiano portato alla rapida adozione di questa tecnologia in diversi settori industriali, i radar vengono ancora talvolta percepiti come complessi da implementare, operare e gestire. Per rispondere a questa percezione errata, il dispositivo offre una serie di funzionalità che riducono la complessità lungo l'intero ciclo di vita, tra cui un'interfaccia estremamente intuitiva, funzionalità remote con tecnologia wireless Bluetooth®, avvisi predittivi, verifica in-situ, cronologia dei dati e un design aggiornabile. 

L'interfaccia utente fornisce chiare istruzioni illustrate, con una semplice guida per gli operatori per l'installazione, la messa in opera, il collaudo, l'utilizzo e la manutenzione. Questa maggiore facilità d'uso offre alle industrie di processo e produzione le certezze necessarie per sostituire le procedure manuali che richiedono molto tempo, contribuendo quindi ad aumentare la sicurezza e ottimizzare la produttività.

Il nuovo dispositivo si basa sulla tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW, onde continue modulate in frequenza), che garantisce misure estremamente precise e affidabili, anche in ambienti di processo difficili. Il dispositivo è inoltre idoneo all'uso in applicazioni critiche per la sicurezza, come la prevenzione delle tracimazioni, poichè è certificato Safety Integrity Level (SIL) 2 e progettato in conformità allo standard IEC 61508 dell'International Electronical Commission relativo alla sicurezza funzionale.

Il software proprietario di Emerson Smart Meter Verification offre un metodo semplice per verificare lo stato del dispositivo, senza interrompere il processo. Vengono generate registrazioni ufficiali delle verifiche dei dispositivi, semplificando la conformità ai requisiti normativi. Inoltre, una suite di diagnostica avanzata monitora costantemente i principali parametri di processo e stato dei dispositivi. In questo modo si ottengono informazioni e avvisi predittivi che supportano le strategie di manutenzione preventiva, semplificano la risoluzione dei problemi e contribuiscono ad aumentare la disponibilità dei processi. Una cronologia integrata consente agli utenti di accedere ai dati di processo e agli allarmi memorizzati, per ottenere informazioni sui processi e facilitare la risoluzione dei problemi.

Il trasmettitore può essere collaudato da remoto e in-situ, caratteristica che rende la procedura semplice e veloce, per risparmiare tempo e migliorare la sicurezza dell'impianto e dei lavoratori. In caso di guasto del dispositivo, il design intercambiabile consente di sostituire semplicemente una cassetta all'interno della custodia del trasmettitore, anziché sostituire l'intera testa del trasmettitore. Questa opportunità consente di risparmiare tempo e materiali, rendendo il dispositivo estremamente conveniente.

"La nuova generazione di ingegneri si aspetta che le moderne tecnologie di automazione siano molto semplici da implementare, utilizzare e gestire", ha dichiarato Thense Korsbo, direttore della gestione dei prodotti del business Radar Level Measurement di Emerson. "È quindi nostro compito fornire soluzioni che semplifichino il più possibile le attività degli operatori, soprattutto in applicazioni critiche per la sicurezza, come la prevenzione delle tracimazioni, e questo è stato l'obiettivo perseguito da Emerson durante la progettazione del Rosemount 3408. L'ottimizzazione della facilità d'uso aiuterà le aziende a migliorare l'efficienza degli impianti, raggiungere gli obiettivi di produzione e ottenere i massimi livelli di sicurezza".

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.Emerson.com/Rosemount3408.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.