Collaborer pour réussir dans le secteur du pétrole et du gaz
Partenariat avec des experts

Pétrole et gaz

PROJECT CERTAINTY

La flexibilité du câblage de terrain intégrée par l’équipe dans le système a permis de s’adapter à la réception tardive de données EPC (ingénierie, approvisionnement en matériaux et construction) essentielles, sans compromettre le respect de la première échéance pétrolière.





Fixer des exigences élevées
Lorsqu’une compagnie pétrolière et gazière a entrepris de développer une nouvelle plate-forme offshore, elle avait des besoins très spécifiques pour son partenaire de projet.
L’entreprise recherchait un partenaire capable de satisfaire ses critères de présélection afin de garantir l’expertise nécessaire à la réalisation du projet dans les délais et le budget impartis. Il était indispensable que tout partenaire ait déjà une expérience avec l’organisation, qu’il fasse preuve d’une différenciation technique et d’exécution significative, et qu’il soit présent localement pour les ventes et le service après-vente.
En choisissant une entreprise répondant à ses normes mondiales, la direction a dès le départ orienté le projet sur la voie de la réussite.

Les avantages du partenariat
La direction souhaitait que la plate-forme soit livrée à temps. Aucun retard n’était tolérable dans ce projet, car chaque jour de décalage par rapport au premier objectif pétrolier se traduisait par des millions de dollars de perte de revenus. L’organisation considère Emerson comme un partenaire stratégique.
Dans le cadre de nombreux projets antérieurs réalisés avec l’entreprise, Emerson avait adapté son Project Management Office (PMO) pour créer une boîte à outils personnalisée. À l’aide de cette boîte à outils, l’équipe chargée de la mise en œuvre a pu commencer à élaborer la documentation nécessaire à l’étape FEED, ce qui a permis à l’entreprise de réutiliser près de 70 % de la documentation de projet provenant de projets précédents.
La conception de la plate-forme était soumise à d’importantes restrictions de poids et d’espace. Tout équipement supplémentaire a été examiné au centimètre près, et les E/S étaient nombreuses et complexes. L’entreprise a sélectionné le marshalling électronique DeltaV™ d’Emerson, avec la technologie CHARM et les boîtes de jonction montées sur le terrain, car c’était le seul équipement sur le marché capable de répondre aux contraintes imposées par la plate-forme.
En outre, Emerson avait déjà effectué des travaux sur le terrain où la plate-forme serait implantée. L’organisation a été satisfaite de la proximité du bureau de vente et de service, car cela garantissait un accès immédiat à un large éventail d’experts en la matière.

Des partenaires confirmés garantissent des résultats tangibles.
Cette collaboration avec un partenaire expert a permis à l’organisation de retarder ses décisions jusqu’à un stade avancé du procédé. Par exemple, l’équipe de mise en œuvre a reçu des données essentielles de l’EPC avec quatre mois de retard sur le calendrier convenu pour le projet. Cependant, la flexibilité du câblage de terrain intégrée dans le système a permis de s’adapter à cette situation, sans compromettre le respect de la première échéance pétrolière.
Au-delà de la réduction des risques liés au calendrier, la décision de la direction a permis à l’organisation de bénéficier d’une certaine souplesse dans la réalisation du projet. En prenant de l’avance sur le processus de développement, la direction a pu se faire une idée plus précise des éléments qui fonctionneraient et de ceux qu’il faudrait ajuster. La flexibilité du câblage de terrain a permis de procéder aux ajustements nécessaires, même à un stade avancé du projet.
Au total, l’organisation estime que son choix de partenariat avec des experts a permis à l’entreprise d’économiser au moins 10 millions de dollars sur la durée du projet. Mais, plus important encore, les décisions clés du projet ont permis à l’entreprise de développer une plate-forme offshore de pointe, répondant à toutes ses exigences critiques.

Article à ce sujet

Pétrole et gaz : réduire la complexité

Pétrole et gaz

Réduire la complexité pendant et après la réalisation du projet

Biotechnologies Europe

Biotechnologies (Europe)

Soulager les patients

Fabrication de produits chimiques

Fabrication de produits chimiques

L’alchimie entre les membres de l’équipe et leur expertise permettent de surmonter la complexité

Boliden

Boliden (Mines et métaux, Norvège)

L’expertise facilite l’adaptation aux changements de procédé tardifs

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.