Application des solutions de surveillance de l’état des machines du secteur de l’énergie

Surveillance prédictive pour la production d’électricité

Adoptez les technologies de surveillance afin de minimiser les interruptions et les fonctionnements à charge réduite, tout en améliorant la disponibilité et la fiabilité des installations énergétiques.

Respecter vos engagements dans un environnement en mutation

Vos installations de production d’électricité ont été conçues pour fournir des profils de charge cohérents et pour faire face aux pics de demande habituels. Toutefois, la demande croissante d’énergie renouvelable et la disponibilité de gaz naturel abordable vous ont forcé à changer votre manière de fonctionner.

Assurer un approvisionnement constant du réseau signifie augmenter le nombre de cycles, ce qui peut entraîner une augmentation des températures de fonctionnement des unités et des arrêts imprévus. Vos équipements, vos budgets et le personnel de votre centrale sont de plus en plus sollicités pour pouvoir répondre à la demande du réseau. En identifiant à l’avance les défauts entraînant une panne de l’équipement, vous pourrez planifier les activités de maintenance qui permettent d’optimiser la fiabilité des opérations et de réduire le risque d’événements catastrophiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Respecter vos engagements dans un environnement en mutation
Respecter vos engagements dans un environnement en mutation

Études de cas sur le secteur de l’énergie

Surveillance des vibrations sans fil | Power Co.

« Nous nous efforçons sans cesse de réduire les temps d’arrêt et de nous éloigner des activités basées sur le temps et de nous orienter vers la maintenance conditionnelle » 

- Cadre supérieur, surveillance et diagnostics 

Découvrez pourquoi une société américaine de services publics déploie un réseau d’environ 5 000 unités du moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson sur tous ses sites fossiles d’ici la fin de 2022.


PeakVue sans fil | Équipements auxiliaires

Découvrez comment un producteur d’électricité nord-américain a exploité la technologie PeakVue, des moniteurs de vibrations sans fil AMS, AMS Machine Works et d’autres encore pour : 

  • Réduire ses coûts de main-d’œuvre associés à la collecte des données sur les vibrations.
  • Obtenir des données de vibrations plus fréquentes pour améliorer la surveillance de l’état ou identifier rapidement les nouveaux problèmes.
  • Réduire les risques de pénalités contractuelles coûteuses en raison d’une baisse de régime ou d’un arrêt des installations.

AMS 6500 pour protection des turbines

Xcel Energy, dont le siège social est à Minneapolis, dans le Minnesota, est un important réseau américain d’électricité et de gaz naturel qui fournit de l’énergie à plus de 3,3 millions de clients électriques et 1,8 million de clients en gaz naturel.

L’AMS 6500 d’Emerson a été introduit dans la station de Pawnee Station de Xcel (Colorado) lors de l’installation d’Ovation pour le contrôle des turbines, et le personnel du site a saisi l’opportunité d’obtenir une solution de gestion de l’état des machines qui promettait une intégration complète et facile avec son système Ovation. Bien qu’un contrat ait été signé pour l’achat d’un autre système de protection des turbines, ce contrat a été annulé et l’AMS 6500 a été commandé.


Surveillance de l’état de l’usine

« Nous surveillons plus que jamais des équipements critiques. Nous avons mis la preuve documentée de la valeur de la maintenance prédictive entre les mains de nos dirigeants. Nous avons fait une différence dans la capacité de TEP à prévenir les arrêts non planifiés et à planifier plus efficacement les travaux de maintenance. »

Découvrez comment Tucson Electric Power, qui fournit l’énergie à plus de 414 000 clients en Arizona, a utilisé les transmetteurs de vibrations AMS 6500 et sans fil d’Emerson pour réinventer la surveillance de l’état du site et :

  • Éviter les coûts de 1 million de dollars en maintenance et de remplacement
  • Économiser plus de 750 000 $ en moins d’un an
  • Renforcer la sécurité en étendant la surveillance aux équipements dans les zones difficiles d’accès


Faits et chiffres

Fait 1

39 % des usines prévoient de réduire les temps d’arrêt imprévus en renforçant leurs capacités de surveillance.

fait 2

86 % des usines externalisent une partie de leurs opérations de maintenance.

fait 3

46 % des usines prévoient de réduire les temps d’arrêt imprévus en adoptant des stratégies de maintenance prédictive.

Centrale électrique

Surveillance des pompes et ventilateurs de tour de refroidissement

Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420
Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420
Le transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420 fournit des informations relatives aux vibrations sur un réseau sans fil extrêmement fiable et auto-organisé destinées au personnel d’exploitation et de maintenance. Offrant de nombreux avantages similaires au...
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Prédiction avancée pour les équipements d’usine à haut risque tels que les Tours de refroidissement, une solution idéale pour réduire les coûts énergétiques.

Surveillance des turbines à gaz

AMS-6500-ATG
production d’électricité
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Prédiction et protection avancées pour les équipements d’usine à haut risque tels que les Turbines à gaz, une solution idéale pour les systèmes de protection obsolètes uniquement.
production d’électricité
AMS 6500 ATG
Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité figure parmi les principaux objectifs de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa...

Centre M&D intelligent

Maintenance et diagnostics intelligents de nouvelle génération • Analyse des vibrations/diagnostics des causes profondes à distance • Analyse de l’efficacité des procédés à distance • Surveillance de la vérification de l’état du système

Surveillance des générateurs

AMS-6500-ATG
production d’électricité
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Prédiction et protection avancées pour les équipements d’usine à haut risque tels que les générateurs, une solution idéale pour les systèmes de protection obsolètes uniquement.
production d’électricité
AMS 6500 ATG
Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité figure parmi les principaux objectifs de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa...

Surveillance des pompes à condensats

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
Prédiction avancée pour les équipements d’usine à haut risque tels que les Pompes à condensats (verticales), une solution idéale pour les pompes verticales immergées normalement difficiles à atteindre.

Surveillance des engrenages, ventilateurs et pompes

AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor
Gère la détection généralisée tout en offrant des possibilités de prédiction, de protection et de surveillance des procédés, et est en outre conçu pour être installé sur l’équipement afin de réduire le câblage. Accueille jusqu’à 12 modules CHARM, y compris des...
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor | Overview
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

Surveillance des engrenages, ventilateurs et pompes

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Moniteur de vibrations sans fil AMS
Fournit des données intégrales sur les vibrations et des informations complètes sur l’état des machines pour l’exploitation et la maintenance. Intégration facile dans n’importe quel système de contrôle-commande ou historique d’usine, et les données de...
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

Salle de commande

Opérateur en temps réel – Informations exploitables• Valeurs de vibrations globales• Alarmes d’alerte et de danger• Relevés PeakVue

Surveillance des pompes et ventilateurs de tour de refroidissement

AMS-6500-ATG
production d’électricité
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Prédiction et protection avancées pour les équipements d’usine à haut risque tels que les Pompes et ventilateurs de tour de refroidissement, une solution idéale pour les systèmes de protection obsolètes uniquement
production d’électricité
AMS 6500 ATG
Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité figure parmi les principaux objectifs de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa...

Surveillance des turbines à vapeur

AMS-6500-ATG
production d’électricité
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Prédiction et protection avancées pour les équipements d’usine à haut risque tels que les turbines à vapeur, une solution idéale pour les systèmes de protection obsolètes uniquement.
production d’électricité
AMS 6500 ATG
Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité figure parmi les principaux objectifs de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa...

Surveillance des pompes et turbines d’alimentation de chaudière

AMS-6500-ATG
production d’électricité
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Prédiction et protection avancées pour les équipements d’usine à haut risque tels que les Pompes ou turbines d’alimentation de chaudière, une solution idéale pour les systèmes de protection obsolètes uniquement
production d’électricité
AMS 6500 ATG
Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité figure parmi les principaux objectifs de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa...

Les informations intégrées à Ovation offrent la possibilité de gérer l’état des machines

Utilisateur d'Ovation ? Démarrez la surveillance de l'état en un simple clic.

La palette de solutions de fiabilité proposée par Emerson s’harmonise avec vos processus et logiciels actuels, tels que la plate-forme Ovation™ d’Emerson dédiée au contrôle intégré et à la sécurité, ainsi qu’avec l’AMS Device Manager. Elles visent à vous accompagner dans l’optimisation de la productivité et la prise de décisions avancées au sein de votre organisation. 
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les informations intégrées à Ovation offrent la possibilité de gérer l’état des machines
Les informations intégrées à Ovation offrent la possibilité de gérer l’état des machines
Prédiction et protection de vos turbines

Prédiction et protection de vos turbines

Même si la mise hors service de nombreux équipements dans votre installation peut interrompre la production, rares sont ceux qui rivalisent en complexité et en coûts avec la turbine.

Pour ce matériel vital, votre équipe requiert un système exhaustif – doté d’une intelligence prédictive et de fonctionnalités de protection – qui se couple au système numérique de contrôle-commande, afin d’optimiser la fiabilité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prédiction et protection de vos turbines

Maintien de la fiabilité sur l’ensemble des équipements auxiliaires (BOP)

Au sein de votre installation, plusieurs équipements peuvent influencer la capacité : parmi eux, les pompes alimentant les chaudières, les compresseurs ou encore les moteurs, pour ne mentionner que ceux-là.

Ces équipements auxiliaires, désignés par l'acronyme BOP (Balance of Plant), sont cruciaux pour réaliser vos objectifs d'affaires. Ils nécessitent les mêmes technologies de surveillance, ayant fait leurs preuves sur le terrain, que celles utilisées pour vos turbines. Les solutions sans fil et selon des axes spécifiques d'Emerson représentent le juste équilibre entre une surveillance de haute qualité et une mise en place rentable pour ces applications.

Explorez le Moniteur de vibrations sans fil AMS

Explorez l'AMS 2140 Machinery Health Analyzer

Explorez l’AMS Asset Monitor

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintien de la fiabilité sur l’ensemble des équipements auxiliaires (BOP)
Maintien de la fiabilité sur l’ensemble des équipements auxiliaires (BOP)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.