Las nuevas luces LED iluminan las áreas clasificadas de las plataformas terrestres de perforación de manera fácil y eficiente

​Luminarias lineales LED de Appleton Rigmaster

Las luminarias lineales LED de Appleton™ Rigmaster agilizan la tarea molesta y difícil de instalar y dar mantenimiento, así como de mantener el uso eficiente de la energía y la iluminación brillante en las áreas clasificadas de las plataformas de perforación. 
High resolution image

Las luminarias lineales LED para áreas clasificadas Appleton™ Rigmaster de Emerson son las más livianas y más fáciles de instalar de la industria

ROSEMONT, ILL (9 de mayo de 2019) -- Emerson presentó hoy una solución nueva para la industria de petróleo y gas que ilumina de manera fácil y segura las plataformas terrestres de perforación. Las luminarias lineales Appleton™ Rigmaster agilizan la tarea molesta y difícil de instalar y dar mantenimiento, así como de mantener el uso eficiente de la energía y la iluminación brillante en las áreas clasificadas de las plataformas de perforación. 

"Los trabajadores de mantenimiento de las plataformas de perforación requieren luminarias lineales que sean robustas y duraderas, pero compactas y fáciles de instalar, lo que puede ser una solución difícil de encontrar para los ingenieros responsables de diseñar los sistemas eléctricos de las plataformas de perforación", dijo Mustafa Bengali, gerente de productos de iluminación de Emerson Automation Solutions. "Appleton Rigmaster resuelve estos retos al integrar la tecnología LED en un paquete liviano y de perfil bajo que es duradero, resistente a las condiciones difíciles y a las vibraciones dañinas, pero que permite una instalación más fácil y más rápida en toda la plataforma de perforación".

El peso mínimo es una prioridad para los trabajadores de las plataformas que deben escalar torres de perforación de cientos de metros para instalar o cambiar una luminaria. El LED Appleton Rigmaster pesa apenas 10 lb, lo que hace que sea significativamente más liviano que otras luminarias similares que pueden pesar hasta 30 libras. Aunque es compacta, proporciona 8000 lúmenes de iluminación uniforme que propician un ambiente de trabajo más seguro. Aun cuando se usa debajo de un dosel o de una cubierta de análisis, la opción de lentes difuminadas hace que el LED Rigmaster sea una solución ideal para la iluminación cómoda sin reflejo. Es más, la amplia distribución de luz de los LED Rigmaster se traduce en menos luminarias necesarias en el foso de lodo, en los transportadores, tanques y torres de perforación de las plataformas de perforación. Los controladores LED consumen menos de la mitad de la energía que las luminarias estándares fluorescentes T8, lo que disminuye aún más el costo directo de las operaciones y minimiza el esfuerzo de los generadores diésel que usualmente suministran energía a las plataformas de perforación.

Además de ser livianos, los LED Appleton Rigmaster proveen flexibilidad de instalación en áreas clasificadas al ofrecer una diversidad de opciones de montaje que son apropiadas para adaptaciones y construcciones de plataformas de perforación nuevas. Un compartimento cableado, con bisagras, de fácil acceso y con accesorios acoplados permiten que la experiencia de instalación sea segura y sin problemas. Un amplio rango de temperaturas operativas de -40 °C a 65 °C y los hubs NPT (National Pipe Thread) en cada extremo para cableado pasante hacen de estas luminarias una solución enfocada en el cliente. Para completar el paquete, la vida útil del LED de más de 60 000 horas significa años de funcionamiento libre de mantenimiento, a diferencia de las luminarias fluorescentes que pueden fallar en seis meses o menos y requieren mantenimiento constante. 

Dados los contratiempos de seguridad que surgen de la operación ininterrumpida y a la alta vibración de la perforación, la retención secundaria de una lámpara en las plataformas de perforación es esencial para evitar que cuelguen de un mástil de gran altura. Para ayudar a crear un ambiente de trabajo más seguro, las luminarias LED Appleton Rigmaster tienen un cable de seguridad en bucle en toda la luminaria y alrededor de la estructura de montaje, lo que ayuda a asegurar la luminaria. Además, mientras algunos fabricantes atornillan en las armellas, el LED Appleton Rigmaster ofrecen cinco aberturas fundidas para proporcionar puntos de retención del cable de seguridad. El soporte en horquilla también se diseñó para garantizar que el soporte se mantenga en su posición sin importar la vibración alta y para que mantenga su integridad estructural. Dando un paso más, los accesorios acoplados eliminan la posibilidad de que un tornillo se afloje y se caiga.

Fabricado con un grado muy alto de resistencia a la corrosión, el LED Appleton Rigmaster tiene una carcasa de aluminio libre de cobre, con empaques y con una lente de policarbonato resistente al choque térmico y a los golpes. Está certificado para áreas clasificadas Clase I, División 2, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) Tipo 3R y Áreas 4 y 4X tipo húmedo y marítimo. La luminaria también cumple con los requerimientos de clasificación IP66 hermética al polvo y protegida contra chorros de agua muy fuertes.

Para obtener más información visite: www.MasteringLED.com o www.emerson.com/appleton

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.


Habilite JavaScript para usar este sitio web.