Resumen de noticias: El nuevo controlador de nivel de líquidos de Emerson ofrece una solución superior para separadores de petróleo y gas

Controlador de nivel de líquidos FIELDVUE™ L2t de Fisher

El controlador de nivel FIELDVUE L2t de Fisher™ forma parte de la resistente serie de controladores de nivel de líquido L2. Usa un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfase de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. Imagen en alta resolución

El controlador de nivel de líquidos FIELDVUE L2t de Fisher se combina con una válvula de control accionada eléctricamente para mantener de forma fiable los niveles ideales del separador.

MARSHALLTOWN, Iowa
(6 de dic. de 2023) - Emerson ha anunciado el lanzamiento de su , diseñado principalmente para su uso en los separadores que se encuentran en la mayoría de los pozos de petróleo y gas. En comparación con las alternativas que utilizan válvulas eléctricas de encendido y apagado, el nuevo controlador Fisher permite ahorrar una cantidad significativa de energía y gastos de mantenimiento al minimizar el movimiento de las válvulas y simplificar los procesos de medición y control del nivel.

El control del nivel es fundamental para lograr el mejor desempeño de los separadores, que eliminan el gas y el agua de la entrada de petróleo crudo. Las soluciones tradicionales suelen utilizar un medidor de nivel y una válvula de control en un lazo de control, con un instrumento de nivel de interfase petróleo/agua y una válvula de control en un segundo lazo, y con cada lazo ejecutado por un controlador independiente. Esta compleja mezcla de múltiples instrumentos y válvulas suele funcionar con presión de gas natural, lo que a menudo provoca emisiones continuas de las válvulas.

El controlador de nivel de líquidos L2t resuelve estos y otros problemas al utilizar un desplazador para medir el nivel y la interfase del nivel, al mismo tiempo que ejecuta un algoritmo de control de lazo único para activar una válvula de control accionada eléctricamente. La solución es fácil, poco costosa de instalar y no produce emisiones, ya que la válvula se acciona con electricidad en lugar de con la presión del gas natural. Se puede especificar para separadores nuevos o se puede adaptar a unidades existentes al instalarlo en la misma abertura que se suele utilizar con las soluciones tradicionales del controlador de nivel.

Para obtener más información, visite .

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.